Гамбург, 6 марта 2018. Специалист по безопасности производства компании Pfannenberg объявил о выпуске чиллера PC 2500 с воздушным охлаждением на водном/гликолевом хладагенте - экономичное стандартное решение в компактном дизайне, которое предлагает высококачественную альтернативу доступным на рынке решениям в этом классе продукта. В этом классе производительности - 2.5 кВт - чиллер PC 2500 спроектирован также для использования при очень высоких температурах окружающей среды - до +50°C, что дает преимущество в виде еще большей надежности при низких эксплуатационных расходах. Компактный дизайн этой модели делает PC 2500 идеальным для применения на станках или в конвейерном производстве. Кроме того, PC 2500 может также быть использовано, к примеру, в производстенных и лабораторных технологиях, а также в неразрушающих испытаниях материалов, например, в промышленной рентгенотехнике.
"Сложные условия эксплуатации, как, например, высокая температура окружающей среды, предьявляют высокие требования к технологиям. В то же время работы по техническому обслуживанию должны оставаться выполнимыми. Для пользователей оборудования низкая стоимость техобслуживания важна в той же степени, что и расходы на его приобретение и объем усилий, затрачиваемых на установку оборудования," говорит Уве Экштейн, менеджер по продажам чиллеров Pfannenberg. "Сочетание компактного дизайна, высокой производительности и малой потребности в обслуживании делает чиллер РС 2500 экономически очень выгодным решением."
Мощный насос и малое количество хладагента
Сердце чиллера PC 2500 - мощный насос, который характеризуется высокой энергоэффективностью и низким уровнем шума при работе. Чиллер работает на обычном хладагенте R 134a, который, в отличие от смешанных хладагентов, таких как R 407c, существенно упрощает обслуживание. Еще одним преимуществом PC 2500 является использвание микро-канальной технологии, что позволяет обходиться малым количеством хладагента.
Наличие различных вариантов
В дополнение к базовой версии PC 2500 доступен в трех дополнительных конфигурациях на основе технологий "Гидравлическая защита", "Умное охлаждение" и "Точное охлаждение", которые Pfannenberg сейчас применяет во всем стандартном оборудовании. Производство позиций с преднастроенной конфигурацией дает преимущество по наличию и в то же время существенно упрощает и ускорят сервисное обслуживание, которое Pfannenberg осуществляет по всему миру. Все позиции с конфигурацией, включающей функцию "Гидравлической защиты", имеют дополнительно подключаемый расходомер и разгрузочный клапан, который включает сигнал тревоги при слишком большой или слишком малой скорости потока.
Все конфигурации с функцией "Умное охлаждение" предлагают пользователю расширенный сбор и вывод данных на дисплей (offer the user enhanced data acquisition and display) в случае обнаружения ошибок в системе. Наличие кодов ошибок, отображенных на дисплее, и функция записи данных (data logging feature) дают возможность оперативно ликвидировать простои и предпринять меры по планово-предупредительному техобслуживанию. Кроме того, выбранную температуру охлаждения можно контролировать не только при помощи (by using a fixed value) фиксированного значения, но и корректировать при помощи контроля разницы температур (but also updated via a temperature difference control) that factors in the ambient temperature. Это особенно удобно в случаях, когда в применении к оборудованию имеются повышенные требования в вопросе предотвращения образования конденсата и (This is particularly useful if an application has increased requirements with respect to preventing condensation and elongation differences). Встроенный датчик температур издает тревожный сигнал при неожиданном повышении или понижении температуры хладагента.
Для моделей с функцией "Прецизионного охлаждения" точность управления/контроля заданной температуры можно установить на (the control precision of the target temperature can be set to ± 1K) без сокращения ресурса эксплуатации центральных компонентов системы. В конфигурациях PC 2500 с этой функцией имеется байпас горячего газа и контроль вентилятора. Байпас горячего газа улучшает контроль точности измерения температуры без необходимости перегружать компрессор лишними переключателями на включение и выключение. Функция "Включение/Выключение вентилятора" способствует более точным измерениям температуры путем влияния на производительность теплообменника конденсера (condenser heat exchanger). В дополнение к контролю точности измерения температуры положительным аспектом такой конфигурации является также его мягкая работа, не наносящая вреда окружающей среде (its gentle, non-damaging operation).
PC 2500 в стандартной комплектации оснащен конденсатором с микро-каналами, который обеспечивает высокую производительность и компактный дизайн. Во всех моделях этой серии предусмотрен гидравлический контур из металлов, не содержащих железа, и стандартная защита насоса от работы насухую и от перегрузок. Если планируется работа оборудования в условиях повышенной загрязненности атмосферы пылью и масляным туманом, в качестве аксессуара Pfannenberg предлагает предустановленные фильтры. В дополнение в качестве аксессуаров также имеются водные фильтры. Все модели окрашены в универсальный темно-серый цвет, чтобы обеспечить сочетание с другими цветами.