Pfannenberg F-Gas Rechner
Der F-Gas Rechner zeigt OEMs und industriellen Endkunden auf, ob dringender Handlungsbedarf besteht - herstellerunabhängig und für alle Geräteklassen.
- Neue EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase (F-Gase).
- Übergangsfristen für den Service enden zum Jahreswechsel 2019/2020 - also schon in 12 Monaten.
- Einhaltung der EU-Verordnung ist Betreiber-Pflicht.
Prüfen Sie selbst
Der Schnellcheck in einer Minute mit nur zwei Angaben:
Kältemittel und Füllmenge.
Die Vorteile für Anlagenbetreiber und Maschinenbauer.
Der F-Gas Rechner hilft Anlagenbetreibern mit dem ausgegebenen Ergebnis dabei, seine gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen, die sogenannten Betreiberpflichten, einhalten zu können.
Zu seinen Zielen gehört neben der Erfüllung aller notwendigen Dokumentationspflichten auch die Maximierung der Maschinenverfügbarkeit zu vertretbaren Kosten und die Senkung der Life-Cycle-Kosten im Betrieb. Für Maschinenbauer ist der F-Gas Rechner ebenfalls ein sehr nützliches Tool. Mit den ermitteln Ergebnissen lassen sich die Endkunden kompetent und fachkundig beraten.
OEMs als Lösungsanbietern hilft der F-Gas Rechner dabei, ihren Kunden zielgerichtet und rechtzeitig die notwendigen Services anbieten zu können. Das ist eine Win-Win-Situation: Der Anlagenbetreiber kommt seinen gesetzlichen Pflichten nach, der Maschinenbauer kann sich gleichzeitig ein profitables After-Sales Geschäft mit bestehenden Anlagen sichern
Oft ist ein Umbau der Bestandsanlage ein plausibler Schritt, der sich letztendlich auch für den Anlagenbetreiber lohnt. Mit einem Wechsel auf ein anderes Kältemittel, der häufig mit einigen Hardware-Anpassungen verbunden ist, gelingt es meistens, ein CO2-Äquivalenzwert unterhalb des Grenzwerts für die Dichtheitsprüfung erzielen.
Der Betreiber kann somit jedes Jahr Service-Budget für Prüfungen sparen.