Case study
Los grandes espacios plantean un alto riesgo de incendio: sistemas acústicos de alarma de incendio en centros logísticos
Pfannenberg equipa el centro de distribución en uno de los mayores minoristas en línea del mundo con equipos de señalización acústica.
Cada año se despachan cerca de 3.000 millones de paquetes en Alemania y según la tendencia al alza, cada vez se construyen más centros de logística para gestionar las inmensas cifras que se remitirán en el futuro. Las grandes cantidades de embalajes de cartón convierten los centros de distribución en extremadamente susceptibles de incendio. La planificación de un sistema de alarma de incendios para espacios tan grandes debe tener en cuenta varios factores, incluidas las disposiciones regionales para edificación, un diseño bien ponderado y el cumplimiento de la norma VED 0833-2, que ha sido actualizada recientemente. A continuación se describe cómo proporcionar un sistema de alarma seguro, ajustado a las normas y económico para un centro de logística; en este caso, la empresa especialista en electrónica Pfannenberg equipó los 10.000 m2 del centro de distribución de uno de los principales minoristas en línea del mundo con equipos de alarma acústica de incendio.
La normativa actual establece que el sonido generado por los equipos de señalización acústica debe superar el ruido ambiente en 10 dB(A) en todo instante. Esto plantea a menudo dificultadas a los planificadores y los especialistas en alarmas de incendio a la hora de determinar el número de equipos necesarios para propagar una alerta a través de grandes espacios que cumpla las normas, pero que al mismo tiempo sea económico.
Un típico centro logístico cubre una superficie extensa y tiene techos altos. Las estanterías de pared a pared impiden a los empleados percibir una alerta en caso de emergencia, como un fuego. Esa es la razón por la que es especialmente importante planificar un sistema de señalización eficaz que procure protección en todo momento. El sistema de alarma de incendio consta por lo general de un sistema instalado en todo el edificio con equipos de señalización acústicos y posiblemente visuales.
El diseño de un sistema de alarma de incendio debe prever suficientes señalizadores como para garantizar que no haya nadie que tenga conocimiento de una emergencia. VDE 08332 establece que el nivel de sonido de los equipos de señalización acústica utilizados debe superar el ruido ambiente en 10 dB(A) en todo instante. La señal debe ajustarse asimismo a los requisitos para una señal de emergencia definidos en DIN 33404-3. No obstante, éste es el aspecto que los diseñadores, instaladores y expertos en sistemas de alarma de incendio a menudo encuentran dificultoso: ¿cuántos equipos se necesitan para implantar un sistema de alerta efectivo, ajustado a la normativa y económico para una espacio grande?
Seguridad a través del área de señalización visible
En este caso concreto, Pfannenberg, junto con el integrador del sistema, utilizó su propio método de planificación «Pfannenberg 3D Coverage». Esto permite determinar el alcance de señalización de cobertura real de equipos de señalización acústica en relación a la altura, la anchura y la longitud del espacio. Con 3D Coverage integrado en la herramienta gratuita de diseño en línea de Pfannenberg «Pfannenberg Sizing Software» (PSS), los expertos de la empresa especialista en electrotecnología fueron capaces de diseñar la solución óptima de señalización. El software no solo calcula valores individuales, sino que además proporciona una recomendación informada para equipos de señalización apropiados y su posicionamiento.
Los cálculos mostraron que se requieren 96 señalizadores acústicos de la serie PATROL (PA 20 10-60DC) para cubrir todo el centro logístico con un nivel de ruido ambiente de 85 dB(A) y que lo señalizadores PATROL con 120 dB(A) constituían la solución perfecta para esta aplicación. Destacan asimismo por su elevado rendimiento en términos de alcance de señalización y una instalación rápida y sencilla. De esta forma, el número de generadores acústicos se reduce notablemente en comparación con modelos similares existentes en el mercado.
Menos cableado e instalación sencilla
El lugar de instalación es asimismo una importante posición de instalación. Existen dos opciones diferentes: montaje en el techo y montaje en pared o columna. Se eligieron los equipos montados en columna para el centro logístico ya que los cálculos de Pfannenberg mostraron que se precisaba un menor número de equipos para cubrir todo el espacio que en el caso de la opción de montaje en el techo. En cumplimiento de las normas aplicables, se utiliza cable E30 desde el sistema de alarma de incendio hasta el área en donde debe oírse la señal. Se puede utilizar cable convencional para el sistema de alarma desde el primer equipo de señalización. Debido al óptimo diseño de los equipos, el número de ellos requerido podría reducirse al mínimo, lo que a su vez conlleva una reducción adicional de los costes globales con respecto a las longitudes totales de cables requeridas.
Planificar la certidumbre ahorra costes
En un entorno ruidoso y frenético, como un centro logístico, la planificación temprana y seriamente calculada de los equipos de señalización acústica resulta particularmente importante para garantizar que el sistema se ajuste a la normativa, sea seguro y económico. A pesar de las unidades de estanterías elevadas y el notable nivel de ruido ambiente, la planificación sistemática con el método 3D Coverage se tradujo en que el minorista en línea instaló una solución de señalización que cumple todas las normas y reglamentos pertinentes y garantiza que en una emergencia, toda las personas en la vasta superficie del centro logístico oirían una alerta. Además, la inteligente planificación basada en datos garantizó que el sistema de alarma de incendio no quedara infradimensionado (peligroso, pues podría provocar la no aceptación) ni sobredimensionado (gastos innecesarios).
Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
---|---|---|---|---|
Case Study "Logistic Centres"Audible fire alarm systems in logistics centres |
|
4,8 MB | Descargar |