Refrigeración para un futuro sostenible

Nuestros productos aumentan la eficiencia de los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica con baterías (BESS).

Descarga el folleto

Porque la gestión térmica hace que las baterías para el almacenamiento energético sean más eficientes

El desafío del calor disipado por las baterías

La gestión térmica es clave para lograr un funcionamiento eficaz, duradero y seguro. La elección de la solución correcta está influenciada por el C-rate, la velocidad a la que la batería suministra energía.

C-Rate más alto, ciclos más frecuentes causan más disipación de calor, por lo tanto, es obligatorio un concepto de enfriamiento efectivo. La estabilidad térmica es fundamental para el rendimiento y la vida útil de la batería: se minimizarán la degradación y el daño de la batería, así como el tiempo de inactividad.
La seguridad de la batería debe ser una prioridad.

Se puede aumentar la vida útil de la batería

La investigación muestra que una temperatura ambiente de alrededor de 20 °C o un poco más baja es ideal para las baterías de iones de litio.

Si una batería funciona a 30 °C, en lugar de una temperatura ambiente más moderada, la vida útil se reduce en un 20%.
A 40 °C, la reducción de la vida útil puede ser cercana al 40%.

Si las baterías se cargan y descargan a 45 °C, la vida útil se reduce a la mitad de lo que se puede esperar cuando se usan a 20 °C.

El enfriamiento adecuado tiene muchos beneficios

Nuestra gama de productos es la respuesta

Dependiendo de la aplicación y el C-rate, puede elegir entre una gama de productos de Pfannenberg que van desde ventiladores de filtro para aplicaciones pequeñas hasta soluciones de refrigeración líquida para aplicaciones delante del medidor.

La cartera de productos de Pfannenberg se caracteriza por su alta eficiencia energética, fiabilidad y robustez.