Case Study

Il cliente

Hekatron ha focalizzato tutta la sua esperienza, competenza e innovazione nello sviluppo e produzione di sistemi per la protezione antincendio per oltre 50 anni. La sicurezza è un fondamentale bisogno umano, di cui l'azienda, le sue 22 filiali e i 9.000 dipendenti del Gruppo Securitas Svizzera si prendono cura. Hekatorn offre sistemi di allarme antincendio, sistemi di estinzione degli incendi, barriere antincendio, estrazione meccanica dei fumi, rilevamento dei fumi in condotti di ventilazione, gestione universale dei sistemi, rilevatori di fumo e soluzioni speciali.

L'EN 54-23 spiegata da Hekatron e Pfannenberg

EN 54-23 - L'aumento dei requisiti per i dispositivi di segnalazione visiva significa che occorre prestare particolare attenzione per selezionare i prodotti corretti per la propria applicazione.

Uno dei compiti per i produttori di sistemi di allarme antincendio è quello di fornire componenti conformi alle norme. Inoltre, una corretta diffusione dell'informazione deve venire da parte di costruttori, pianificatori, operatori ed esperti. Conformemente al motto di Pfannenberg "Sharing Competence", Hekatron e Pfannenberg stanno portando avanti questo compito: forniscono unità conformi alle norme utilizzando dispositivi di segnalazione che sono stati recentemente aggiunti all'approvazione del sistema e assicurano la formazione di tutte le parti coinvolte.

Nella maggior parte dei paesi europei, la norma EN 54-23 per i dispositivi di segnalazione visiva è entrata in vigore il 1 ° gennaio 2014. Gli avvisatori acustico-visivi e visivi non conformi non possono più essere utilizzati nelle nuove installazioni. Questi standard di prodotto sono in fase di adozione nelle legislazioni nazionali. Quindi, al momento è presente una zona grigia, finché questi requisiti non verranno implementati in tutte le norme.

Sicurezza per le persone e le macchine

Che l'allarme antincendio sia sicuro e tempestivo è fondamentale, non solo nell'industria, ma anche negli edifici pubblici. 

Le sirene sono sempre state un componente standard dei sistemi di allarme antincendio. Nell'era di influenze ambientali sempre più crescenti, soprattutto di tipo udibile, l'allarme acustico da solo non è più sufficiente e deve essere rivalutato in base alle mutate condizioni ambientali. Esistono numerosi suoni dirompenti che fanno ormai parte nella vita normale. Quindi, è estremamente difficile distinguere gli allarmi in queste condizioni. Una grande varietà di rumori dovuti a tecnologie quali, ad esempio, il segnale di conferma di una macchina, ma anche l'uso di lettori multimediali, contribuiscono al fatto che i segnali di allarme udibili non siano ascoltati o semplicemente non sono ritenuti rilevanti. Ad esempio, è sempre richiesto un segnale visivo-acustico quando il cosiddetto livello di rumore ambientale è già molto alto e non è detto che la sirena da sola venga percepita.

Tuttavia, non è solo lo "smog acustico" in continuo aumento a rendere difficile sentire e riconoscere correttamente un segnale di allarme: secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2005, 278 milioni di persone sono affette da udito variamente compromesso. Per le persone colpite, una segnalazione puramente udibile non è efficace. Pertanto, i dispositivi di segnalazione visiva diventano sempre più necessari come supplemento ai segnali udibili.

La EN 54-23 tiene conto di questa crescente esigenza e determina quindi quali caratteristiche di prestazione siano necessarie per un corretto allarme antincendio.

Un allarme correttamente dimensionato significa risparmio

In futuro, come già avviene per i dispositivi di segnalazione acustica, nel concetto di allarme verranno integrati contenuti appropriati anche per i dispositivi di segnalazione visiva - pianificando attraverso l'effettiva area di copertura. Questo concetto di allarme assumerà un significato più ampio, poiché una "inflazione" della quantità di dispositivi di segnalazione e i relativi costi connessi possono essere prevenuti fornendo una definizione esatta delle aree che devono essere integrate con allarmi visivi.

Al momento, sta diventando evidente che ci saranno due tipi di dispositivi di segnalazione visiva. Dispositivi con tecnologia LED omologati per le categorie C e W. Questi dispositivi saranno utilizzati soprattutto nel settore amministrativo con stanze di piccole dimensioni. Se i dispositivi devono essere montati sul soffitto, solo le altezze del soffitto fino a 3 m possono essere coperte con i dispositivi attualmente disponibili. In alternativa, sono disponibili dispositivi con tecnologia Xenon nella categoria O, utilizzati soprattutto negli impianti di produzione industriale.

Di conseguenza, per le aree e le stanze più grandi saranno necessari dispositivi che presentano un'intensità luminosa significativamente maggiore rispetto a quelli utilizzati in passato . A causa della mancanza di linee guida, il consumo di energia è stato frequentemente utilizzato come criterio per la selezione del dispositivo di segnalazione visiva, in quanto ciò ha una forte influenza sull'alimentazione di emergenza. In futuro ci saranno nuovi indicatori di performance, come la relativa potenza assorbita per m³.

Nella selezione e pianificazione dei dispositivi di segnalazione visiva sarà necessario in futuro scegliere i dispositivi di segnalazione adatti nella fase di progettazione e definirli in base alla copertura offerta. Oggi un'effettiva comparabilità diretta tra prodotto e prodotto non è possibile.

Hekatron si affida ai dispositivi di segnalazione delle serie PYRA® e PATROL

Nelle applicazioni industriali, per i dispositivi di segnalazione prevalgono requisiti più stringenti rispetto agli edifici della pubblica amministrazione. In queste applicazioni, le serie PYRA® e PATROL in IP 66 e IK08 soddisfano i requisiti di un sistema di protezione IP elevato e di un corpo resistente all'urto. Inoltre, i terminali di connessione nella base, le guarnizioni non rimovibili e gli elementi di bloccaggio rapido facilitano il montaggio.

Prodotti certificati EN 54-23

In breve

Richiesta

  • protezione dell'elettronica sensibile contro temperature troppo elevate che causano costosi tempi di fermo macchina
  • soluzioni affidabili con bassi costi di manutenzione

Sfide

  • Influenze ambientali in costante crescita, in particolare la natura udibile
  • Livelli di rumore ambiente più elevati
  • Possibile presenza di persone con udito compromesso
  • Evitare aumento del numero di dispositivi di segnalazione e dei relativi costi

Soluzione

  • Luce flash PYRA®
  • Sirene con luce flash PATROL

Fattori di successo

  • Elevato livello di protezione (IP 66)
  • Corpo resistente agli utri (IK08)
  • Montaggio rapido grazie ai terminali di connessione nella base, guarnizioni non rimovibili, elementi di fissaggio rapido