Alleinstellungsmerkmal in der maritimen Brandalarmierung

Pfannenberg bietet als einziger Hersteller nach MED zertifizierte optisch/akustische Signalgeber an

Hamburg, 22. August 2016. Elektrotechnikspezialist Pfannenberg ist derzeit der einzige Hersteller, dessen optisch/akustische Signalgeber entsprechend der Zertifizierung der bindenden Europäischen Schiffsausrüstungsrichtlinie MED (Marine Equipment Directive) in der maritimen Industrie verwendet werden dürfen. Die erprobten optischen und akustischen Signalgeber PA X der PATROL-Serie sind für den zuverlässigen und sicheren Einsatz auf Schiffen konzipiert und somit für alle EU-Mitgliedstaaten und Staaten geeignet, die die Schiffsausrüstungslinie 96/98/EC anwenden.

Klare Regeln für eine sichere Brandalarmierung

Die Europäische Schiffsausrüstungsrichtlinie schreibt zwingend vor, dass nur MED zertifizierte Produkte für die Brandalarmierung zum Einsatz kommen sollen. Steht demnach der Bau eines Schiffs an oder findet eine Überholung statt, so stellen Pfannenbergs Schallgeber und Schall-/Blitzkombigeräte die ideale Lösung dar. Die Technologie entspricht den anspruchsvollen Einsatzbedingungen auf Schiffen und sorgt für mehr Sicherheit sowie uneingeschränkte Verlässlichkeit bei der Brandalarmierung. Sowohl Reedereien, Servicedienstleistern als auch Systemanbietern ist es demnach möglich, nicht nur sicher und effektiv, sondern auch normgerecht an Bord ausgerüstet zu sein.

Kein Zertifikat, kein Einsatz im maritimen Bereich

Ändern sich Vorschriften und Normen für die Ausrüstungsgegenstände in der Schiffsindustrie, so wird das MED-Zertifikat der zuvor zugelassenen Produkte ungültig und die Geräte dürfen nicht mehr auf Schiffen eingesetzt werden. Genau das ist geschehen und Hersteller, die ihre Zertifizierung verloren haben, müssen diese nun neu beantragen. Die Bedeutung und unmittelbare Auswirkung der Zertifizierung wird zudem besonders deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass der globale Dachverband Cruise Lines International Association (CLIA) allein für die Kreuzfahrtindustrie von einem Bauvolumen von 48 Kreuzfahrtschiffen in europäischen Werften mit einem Gesamtwert von mehr als 27 Milliarden Euro ausgeht. Die Ausgaben, die sich aus Neubauten und Instandhaltungsarbeiten ergeben, nehmen darüber hinaus seit vier Jahren in Folge zu.

Carsten Hippler, Sales Product Manager bei Pfannenberg, erklärt: „Die Anzahl der Anbieter mit MED zertifizierten Signalgebern hat sich nach Änderung der Richtlinien drastisch reduziert. Aktuell haben viele Produkte ihre Zulassungen verloren und kommen daher weder für neue Schiffbauprojekte noch für Überholungen in Frage. Wir sind stolz darauf, dass unsere optischen und optisch/akustischen Signalgeber den Anforderungen der neuen Richtlinien entsprechen und so für die bestmögliche Sicherheit in der Brandalarmierung an Bord eingesetzt werden können.“

MED-zertifizierte Signalgeber PA und PA X

Pfannenbergs Schallgeber PA und Schall-/Blitzkombigeräte PA X der PATROL-Serie wurden neben der MED-Zertifizierung auch durch den Germanischen Lloyd (DNV-GL) zugelassen und bieten neben einer 10-jährigen Produktgarantie höchste Verlässlichkeit, hohe Verfügbarkeit und Lieferperformance. Weitere Vorteile ergeben sich aus der schnellen, einfachen und sicheren Montage direkt vor Ort. Übersicht zu MED-Zertifizierungen: Link zur MarED–Datenbank, in der alle zugelassenen Produkte (mehr als 35.000) verzeichnet sind. 

Related News

Auf der Security 2016 präsentiert Pfannenberg in Halle 1.0 am Stand B38 Signalisierungslösungen für effektive Alarmierung und höchste Planungssicherheit