Controllare la temperatura degli inverter
Un parco fotovoltaico, noto anche come parco solare o centrale solare, è un impianto fotovoltaico su larga scala collegato alla rete.
Le centrali fotovoltaiche sono presenti in tutto il mondo, comprese aree ad alta quota, temperature estreme, vicinanza al mare e aree desertiche colpite da sabbia e polvere. L'inverter è il cuore di ogni impianto fotovoltaico; converte la corrente continua dei moduli fotovoltaici in corrente alternata conforme alla rete e la immette nella rete pubblica. Allo stesso tempo, controlla e monitora l'intero impianto.
Controllare la temperatura all'interno degli armadi elettrici – e quindi garantire la salubrità dei suoi componenti – è un compito fondamentale. I condizionatori outdoor Pfannenberg sono la scelta perfetta, grazie all'elevato livello di protezione Nema 4X (paragonabile a IP 56) e all'affidabilità operativa in condizioni estreme.
L'intera serie DTS 3000 è stata progettata utilizzando compressori ad alta temperatura e condensatori più grandi, per offrire le migliori prestazioni in applicazioni esterne che raggiungono i +55°C di temperatura ambiente, quali autostrade, tetti o aree desertiche.
Inoltre, questi condizionatori sono certificati "UL Listed".
In alcune applicazioni in cui era necessario limitare il consumo di spazio all'interno del container, il quadrista ha scelto i condizionatori DTT Pfannenberg. La loro prerogativa è l'installazione sul tetto del quadro elettrico con un sistema integrato di gestione della condensa che ne impedisce la filtrazione all'interno del quadro elettrico.
In altri casi, le stazioni inverter sono contenute all'interno di container di grandi dimensioni (es. 40'HC), in cui è previsto il condizionamento degli ambienti. Qui, invece delle unità di raffreddamento DTS, ogni armadio elettrico può essere dotato di ventilatori con filtro Pfannenberg di 4a generazione, che offrono IP 55 per applicazioni interne ed esterne esigenti. Protetto dai raggi UV.
Poiché gli impianti solari si trovano comunemente in aree remote e isolate, spesso anche in aree desertiche, sono esposti a grandi variazioni di temperatura. Per questo le stazioni inverter necessitano anche di termoventilatori che mantengano gli inverter nel giusto range di funzionamento.
Raffreddamento ad acqua per armadi di accumulo di energia a batteria
Sebbene l'utilizzo dell'accumulo di energia non sia mai efficiente al 100% - parte dell'energia viene sempre persa durante la conversione e il recupero dell'energia - l'accumulo consente l'uso flessibile dell'energia in momenti diversi da quelo in cui è stata generata. Pertanto, lo storage può aumentare l'efficienza e la resilienza del sistema e può migliorare la qualità dell'energia abbinando domanda e offerta.
Le batterie agli ioni di litio sono una tecnologia di archiviazione comune, che richiede la gestione termica per ottenere un funzionamento efficiente, duraturo e sicuro, mentre la stabilità della temperatura è fondamentale per le prestazioni e la durata della batteria.
Il raffreddamento attivo ad acqua tramite chiller è il miglior metodo di gestione termica per migliorare le prestazioni del pacco batteria, consentendo alle batterie agli ioni di litio di raggiungere una maggiore densità di energia e una dissipazione del calore uniforme.
Protezione antintemperie e allarmi acustici e luminosi
Se gli armadi di controllo vengono puliti con idropulitrici ad alta pressione o se sono esposti a condizioni ambientali difficili con forti piogge, si consiglia l'uso di protezioni antintemperie.
Le nostre soluzioni di segnalazione estremamente robuste contribuiscono al buon funzionamento degli impianti di energia solare: un allarme acustico e visivo posto sulla porta del container offre un display di stato e un comodo allarme di guasto.
Statistiche e tendenze
Agosto 2022. La capacità solare globale è raddoppiata in 3 anni rispetto al 2018, portando la flotta solare mondiale a 1 Terawatt di capacità nell'aprile 2022. Il mercato solare globale sta crescendo in modo esponenziale. Ci sono voluti circa un decennio prima che la capacità solare mondiale raggiungesse 1 TW, da 100 GW nel 2012, mentre si prevede che raddoppierà a 2,3 TW entro il 2025.
Il solare rimane l'energia rinnovabile in più rapida crescita, rappresentando oltre la metà dei 302 GW di capacità rinnovabile installati a livello internazionale nel 2021. Con 168 GW aggiunti, il solare ha installato oltre 70 GW in più rispetto al secondo grande installatore, l'eolico, e più di tutti i non solari rinnovabili combinate.
(fonte solarpowereurope.org)