Pfannenberg Rückblick:

Volles Haus bei Langer Nacht der Industrie

Hamburg, November 2015. Rund 140 Interessenten haben am 12.11.2015 im Rahmen der 8. Langen Nacht der Industrie Hamburg den Pfannenberg-Hauptsitz in Allermöhe besucht – ein neuer Rekord. Der hohe Zuspruch erforderte eine logistische Meisterleistung: Engagierte „Pfannenberger“ führten sechs Gruppen gleichzeitig vorbei an sieben Show-Stationen durch die Produktionsstätten und Labore, ohne dass zwei Gruppen zur selben Zeit an einer Station aufeinandergetroffen wären. Möglich war dies nur dank des tollen Einsatzes der zahlreichen beteiligten Mitarbeiter aus Produktion, Entwicklung, Verwaltung und Management, die auch nach Dienstschluss für die Besucher mit viel Herzblut die Technik zum Leben erweckten.

Zu Beginn der Veranstaltung hieß Jan Möbius, als Geschäftsführer der Pfannenberg GmbH verantwortlich für den Standort, alle Besucher herzlich willkommen und machte durch eine kurze Unternehmenspräsentation neugierig auf den bevorstehenden Rundgang. Dann wurden die Besucher in Gruppen eingeteilt und ihren Führern zugeordnet. An ihren jeweiligen Arbeitsplätzen erläuterten Auszubildende und leitende Angestellte sehr praxisnah die verschiedenen Produktionsschritte, die Signal- und Klimatisierungstechnik von Pfannenberg von der Entwicklung bis zum Versand durchläuft. Höhepunkt waren dabei die Mitmach-Stationen: Die Besucher durften unter anderem als Qualitätsprüfer an Modell-Werkstücken Produktfehler ausfindig machen, in der Entwicklungsabteilung in der Klimakammer die extremen Temperaturen nachfühlen, denen Pfannenberg-Produkte im Rahmen der Qualitätssicherung ausgesetzt werden, sowie im Versand mit einem Hochregalstapler mitfahren.

Im Anschluss an die Führungen stellten Auszubildende noch die unterschiedlichen Ausbildungsberufe und Karrierechancen bei Pfannenberg vor, was insbesondere das Interesse der vielen Schüler unter den Besuchern weckte. Der lange Abend vollgepackt mit spannenden Einblicken in die Welt der Elektrotechnik klang mit einem lockeren Beisammensein in der Kantine aus. Erst um ca. 22:30 Uhr verließen die letzten Besucher das Gelände. Doch wer weiß, vielleicht wird man den einen oder anderen eines Tages wiedersehen, wie er im Rahmen der Langen Nacht der Industrie Interessierte über das Werksgelände führt…