1. Определение требований.

Действуют различные стандарты и нормы, которые влияют на планирование решений по сигнализации. Однако многие из них поверхностны.

Например, Директива ЕС по машинному оборудованию предусматривает, что производители оборудования должны принять соответствующие меры для минимизации рисков от эксплуатации оборудования. Но если сигнализация является потенциальным решением, не существует определенных требований к характеристикам таких устройств. Поскольку машиностроитель несет ответственность за снижение эксплуатационных рисков, крайне важно использовать сигнальные устройства, которые обеспечивают достаточный эффективный охват для операторов и находящегося поблизости персонала.

Подход 3D-Coverage дает ответы, необходимые для развертывания надлежащей сигнализации, чтобы обеспечить оптимальное восприятие предупреждающих сигналов. Применительно к системам пожарной сигнализации были сформулированы требования к рабочим характеристикам сигнальных устройств. Для обеспечения надлежащего восприятия тревоги директивы ЕС, такие как EN 54–23, требуют учитывать условия окружающей среды в пространстве, в котором должен быть слышен или виден сигнал. Используя подход 3D-Coverage, специалисты по планированию и разработке систем не только приобретают уверенность в требуемой производительности сигнального устройства, но и получают возможность разработать наиболее экономически эффективное решение.

2. Условия окружающей среды.

Многие опасные ситуации, в том числе утечки огня и газа, разливы химикатов, опасности для машин, опасности при перемещении оборудования и другие проблемы безопасности на рабочем месте, можно эффективно смягчить только за счет правильной разработки систем сигнализации. Обследование защищаемого пространства дает жизненно важную информацию, которую нельзя упускать из виду при планировании безопасности.

Где находятся люди? Каким экологическим воздействиям и рискам они подвергаются? Каковы особенности здания? Важно, чтобы эти вопросы были рассмотрены на этапе планирования, чтобы обеспечить безопасность всего персонала в помещении, в котором сигнал тревоги должен быть виден и услышан.

К сожалению, во многих обстоятельствах условия окружающей среды недостаточно тщательно изучены или поняты. Например, уровень шума окружающей среды, который предполагается ниже, чем он есть на самом деле, неизбежно приведет к тонам сигналов, которые трудно услышать или можно вообще не услышать.

При использовании подхода 3D-Coverage факторы окружающей среды учитываются в самом начале процесса планирования. Мало того, что это представляет собой более экономически эффективную процедуру, но, что более важно, полученная в результате конструкция системы является более безопасной для персонала и гарантированно будет отвечать окончательным сертификационным требованиям.

3. Информация о продукте.

Информация, представленная только в технических паспортах, часто приводит к нереалистичным предположениям о фактических характеристиках сигнальных устройств. Если при планировании систем сигнализации требуется учитывать такие детали, как расстояние передачи и зона охвата, их необходимо определить.

Для подхода 3D-Coverage Pfannenberg предоставляет прозрачную и однозначную информацию о производительности продукта в заданном пространстве с учетом определенных условий окружающей среды.

4. Оптимальные параметры.

Только после того как будут выяснены все факторы, такие как влияние окружающей среды, местные нормы и требования, а также истинные общие характеристики используемых сигнальных устройств, можно разработать эффективную систему оповещения о тревогах надлежащего размера.

Возможные последствия ненадлежащего проектирования систем сигнализации включают в себя занижение параметров, избыточность, безопасность персонала, перерасход средств, непринятие системы и потерю оборудования и активов.

Занижение параметров или использование слишком небольшого количества или менее производительных устройств может быть результатом того, что вы полагаетесь исключительно на опубликованные спецификации для устройств оповещения и не учитываете условия окружающей среды. Неправильный расчет параметров оповещателей часто приводит к неполному охвату требуемой площади, что может привести к непринятию проекта. Это, в свою очередь, ведет к дорогостоящему переоснащению помещений.

Завышение параметров или использование слишком большого количества устройств может повысить затраты на материалы, трудозатраты на монтаж и техническое обслуживание. Целостный подход на этапе планирования – единственный способ обеспечить эффективное оповещение о тревоге, безопасность и эффективность проектирования. Использование 3D-Coverage Pfannenberg становится логичным выбором, помогая специалистам по планированию и разработке систем выполнять эти требования.