太阳能发电园区

逆变器是每个光伏电站的核心。
温度控制极为重要。

逆变器温度控制

光伏电站,太阳能农场,也称为太阳能公园或太阳能发电厂,是大规模电力系统发电的光伏(PV系统)设计的供应商人的力量。
全球光伏发电厂建成,包括高海拔的地区,极端温度,靠近大海,沙漠地区受到沙尘的影响。每个光伏电站的逆变器是核心;它将直流光伏模块转换成grid-compliant交流电并喂到公共电网。与此同时,它控制和监控整个工厂。
控制电柜内部的温度,因此保证其组件的健康——这是一个至关重要的任务。
百能堡的 户外机柜空调 是个不错的选择 – 因为高保护水平(与IP 56)一起在极端条件下工作的可靠性。完整的DTS 3000系列的目的是利用高温压缩机和大电容户外应用程序需要一个最大最好的执行环境。

温度+ 55°C -如路边,屋顶或沙漠地区。此外,这些冷却单元UL列。
在某些应用程序中,有必要限制容器内的消费空间,系统集成商选择DTT机柜空调他们的特权的屋顶上安装电控箱的冷凝水综合管理系统,阻止其电控箱内过滤。 

在其他情况下,逆变器站包含在大容器(例如40 'HC),房间里的空调。在这里,而不是DTS冷却单元,每一个站都可以配备Pfannenberg预约的第四代户外4代过滤风扇,Filterfans提供IP 55要求室内和室外应用。紫外线保护。
因为太阳能发电厂通常位于偏远和孤立的地区,甚至在沙漠地区,它们暴露于温度变化大。这个逆变器站还需要风扇加热器风扇加热器,使逆变器在正确的操作范围。
 

电池储能水冷运用

虽然使用储能是从来没有达到100% 能效,能源会失去部分能量转换以及回收了部分,储存允许灵活地使用在不同时间时生成的能源。存储可以提高系统的效率和弹性,它可以提高电能质量匹配的供应和需求。

锂离子电池是一种常见的存储技术,要求热管理实现高效、耐用和安全运行,温度稳定性对电池性能和耐用性是至关重要的。
Active water cooling through chillers is the best thermal management method to improve the battery pack

防雨罩,信号设备和报警器

性能确保了我们锂离子电池可以做到高能量密度和均匀散热。如果使用高压吸尘器清洗控制柜或者柜子暴露于恶劣的环境条件或者强降雨环境,防雨罩 则是此种环境的首选。
百能堡强稳的信号解决方案有助于太阳能发电厂的平稳运行 声音和视觉警报设备 可以置于柜门上,并且显示故障报警状态。

统计和趋势

2022年8月。

全球太阳能容量自2018年起三年内翻了一番,到2022年4月世界太阳能舰队已达到1太瓦。全球太阳能市场以指数方式增长。前后花了约10年时间,从2012年的100兆到2022的1太瓦,预计2025年能达到2.3太瓦。

太阳能仍是增长最快的可再生能源,装机容量在2021年达到302千瓦超过了全球再生能源一半以上。新增了168千瓦, 太阳能安装超过了70千瓦,超过了所有非太阳能再生能源的总和。
(source solarpowereurope.org)