Cosa cambierà nel 2027 e nel 2032?
Il regolamento (UE) 2024/573 limita progressivamente l'uso dei refrigeranti fluorurati nei refrigeratori e negli impianti di condizionamento autonomi.
- GWP ≥150 generalmente soggetto a restrizioni per le apparecchiature pertinenti fino a 12 kW
- Limite di GWP pari a 750 per i refrigeratori con potenza superiore a 12 kW
- I refrigeranti fluorurati sono generalmente vietati per le apparecchiature interessate fino a 12 kW
Molti refrigeranti con un GWP inferiore a 150, come l’R1234yf, sono classificati come A2L (leggermente infiammabili), rendendo l’applicazione e il Concetto di sicurezza una parte importante del processo di selezione della tecnologia.
I requisiti di sicurezza rimangono rilevanti
Il Regolamento sui gas fluorurati riconosce che i requisiti di sicurezza giustificano l’uso di refrigeranti con un GWP fino a 750, ad esempio l’R513A.
A sostegno della transizione verso la normativa sui gas fluorurati
Pfannenberg aiuta i clienti ad affrontare la transizione verso i gas F con soluzioni di raffreddamento orientate alle applicazioni.
Anziché partire dal refrigerante, partiamo dall’applicazione. Valutiamo i requisiti di sicurezza, conformità e ciclo di vita per consigliare la soluzione di raffreddamento che meglio soddisfa le esigenze di utilizzo, conciliando al contempo la responsabilità ambientale e l’affidabilità a lungo termine.
Applicazione -> Sicurezza -> Selezione del refrigerante -> Soluzione
Scegliere la soluzione di raffreddamento più adatta alla propria applicazione
Ogni applicazione presenta requisiti specifici.
Le prestazioni di raffreddamento, la stabilità della temperatura, l’efficienza energetica, l’ambiente operativo, la facilità di manutenzione e i rischi legati al ciclo di vita devono essere valutati nel loro insieme.
Una macchina utensile utilizzata a livello globale deve affrontare sfide diverse rispetto a un sistema di accumulo di energia a batteria, a un'applicazione laser o a un'infrastruttura critica.
Ecco perché Pfannenberg parte dall’applicazione, non dal refrigerante.
Valutiamo l’ambiente operativo, i requisiti di sicurezza e le aspettative relative al ciclo di vita per individuare la tecnologia di raffreddamento più adatta alla vostra applicazione.
Prevenire i rischi durante l'intero ciclo di vita
La sicurezza va ben oltre i collaudi in fabbrica.
La sicurezza dei macchinari inizia con la prevenzione dei rischi evitabili, ove possibile. I test in fabbrica sono il punto di partenza, non il punto di arrivo. Trasporto, spostamento, vibrazioni, invecchiamento, manutenzione e danni accidentali possono tutti influire sull’integrità di un sistema di raffreddamento.
Ecco perché i sistemi di raffreddamento dovrebbero essere valutati non solo in termini di prestazioni e conformità normativa, ma anche di sicurezza operativa a lungo termine.
Prendiamo in considerazione i rischi
residui Per i sistemi che utilizzano refrigeranti A1 non infiammabili, una perdita comporta principalmente rischi ambientali, prestazionali e legati alla manutenzione.
Per i sistemi che utilizzano refrigeranti A2L leggermente infiammabili, la valutazione deve inoltre considerare se una perdita possa creare una concentrazione infiammabile, in particolare all’interno di spazi chiusi o in prossimità di potenziali fonti di accensione.
R513A o R1234yf? Due diversi percorsi di sicurezza
L’R513A riduce un rischio intrinseco grazie alla sua classificazione A1 come sostanza non infiammabile. L’R1234yf offre una soluzione a GWP ultra-basso in cui è possibile effettuare l’ingegneria e il controllo in modo sicuro di una leggera infiammabilità. Se l’applicazione o il ciclo di vita non possono essere controllati in modo adeguato, valutare innanzitutto una soluzione non infiammabile.
R513A - Quando la sicurezza viene prima di tutto
L’R513A è un refrigerante non infiammabile di classe A1 raccomandato quando la valutazione dell’applicazione identifica una soluzione non infiammabile come la scelta più appropriata. Le applicazioni tipiche includono:- Volumi chiusi limitati
- Potenziali fonti di accensione
- Ambienti difficili
- Cicli di vita delle apparecchiature prolungati
- Operazioni critiche per la sicurezza
R1234yf - Sicurezza grazie alla progettazione dell’applicazione
L'R1234yf è un refrigerante A2L con un GWP estremamente basso e viene sempre più utilizzato nelle applicazioni di refrigerazione industriale. È particolarmente indicato per applicazioni in cui la sua lieve infiammabilità può essere valutata e gestita in modo sicuro attraverso un'adeguata progettazione, utilizzo e manutenzione dell'impianto. Pfannenberg sta ampliando la propria gamma di prodotti A2L per supportare i clienti alla ricerca di soluzioni di raffreddamento a GWP ultra-basso, mantenendo al contempo una forte attenzione alla sicurezza, alla conformità e all'affidabilità.
Perché l'R513A reca l'indicazione "Solo per applicazioni rilevanti ai fini della sicurezza"?
I condizionatori e i refrigeratori con potenza inferiore a 12 kW che utilizzano l’R513A recheranno l’etichetta “Solo per applicazioni rilevanti ai fini della sicurezza”, come previsto dal Regolamento sui gas fluorurati. L'etichetta non indica una limitazione del prodotto. Si limita semplicemente a identificare le applicazioni in cui l'uso di un refrigerante non infiammabile è giustificato da requisiti di sicurezza documentati. In tali condizioni, l'R513A rimane una soluzione conforme e disponibile.
La soluzione sostenibile più sicura per ogni applicazione
Neutralità tecnologica fin dal Design
Non esiste un'unica tecnologia di raffreddamento adatta a tutte le applicazioni. Pfannenberg adotta un approccio tecnologicamente neutro, selezionando la soluzione che garantisce il miglior equilibrio tra sicurezza, potenzialità refrigeranti, conformità normativa e impatto ambientale. A seconda dell'applicazione, ciò può includere:
- Tecnologie di raffreddamento senza refrigeranti
- Refrigeranti A1 non infiammabili
- Refrigeranti A2L a bassissimo GWP
- Soluzioni a base di CO₂
- Altri refrigeranti
naturali
Portafoglio conforme alla normativa sui gas fluorurati (F-Gas)
Condizionatori
Refrigeratori
Soluzioni termiche senza refrigeranti
Ti interesserebbe mappare i tuoi condizionatori o i tuoi refrigeratori per aggiornare il tuo portafoglio?
Trova la soluzione più adatta alle tue esigenze
Preparate la vostra strategia di raffreddamento per il 2027, il 2032 e oltre
Non aspettate che una restrizione sui refrigeranti si trasformi in un problema di disponibilità dei prodotti. Insieme, possiamo stabilire quali applicazioni possano passare all’R1234yf, alla CO₂, ad altri refrigeranti naturali o al raffreddamento senza refrigerante, e in quali casi sia opportuno valutare un percorso documentato che escluda l’uso di sostanze infiammabili.
Hai bisogno di assistenza per la valutazione dei rischi legati ai refrigeranti?
Contatta i nostri esperti per valutare la tua applicazione e sviluppare la tua roadmap personalizzata per prodotti e refrigeranti.Parla con un esperto