Что изменится в 2027 и 2032 годах?
Регламент (ЕС) 2024/573 постепенно ограничивает использование фторированных хладагентов в чиллерах и автономном кондиционерном оборудовании.
- GWP ≥150, как правило, ограничено для соответствующего оборудования мощностью до 12 кВт
- Предельное значение GWP 750 для чиллеров мощностью свыше 12 кВт
- Фторированные хладагенты, как правило, запрещены для соответствующего оборудования мощностью до 12 кВт
Многие хладагенты с GWP ниже 150, такие как R1234yf, классифицируются как A2L (слабовоспламеняющиеся), что делает вопросы применения и Концепцию безопасности важной частью процесса выбора технологии.
Требования безопасности остаются актуальными
Регламент по фторсодержащим газам признает, что требования безопасности оправдывают использование хладагентов с GWP до 750, например R513A.
Поддержка в процессе перехода на новую систему регулирования фторсодержащих газов
Компания Pfannenberg помогает клиентам справиться с переходом на новые правила по фторсодержащим газам, предлагая решения для охлаждения, ориентированные на конкретные области применения.
Вместо того чтобы начинать с хладагента, мы исходим из конкретной области применения. Мы оцениваем требования к безопасности, соответствию нормативным требованиям и жизненному циклу, чтобы порекомендовать решение для охлаждения, которое наилучшим образом отвечает потребностям управления, обеспечивая при этом баланс между экологической ответственностью и долгосрочной надежностью.
Область применения -> Безопасность -> Выбор хладагента -> Решение
Выбор подходящего решения для охлаждения в вашей области применения
Каждое приложение предъявляет свои уникальные требования.
Необходимо комплексно оценивать эффективность охлаждения, стабильность температуры, энергоэффективность, условия эксплуатации, удобство обслуживания и риски, связанные с жизненным циклом.
Станок, эксплуатируемый в условиях глобального рынка, сталкивается с иными проблемами, чем система аккумулирования энергии на батареях, лазерное оборудование или объекты критически важной инфраструктуры.
Именно поэтому компания Pfannenberg в первую очередь ориентируется на конкретное применение, а не на хладагент.
Мы оцениваем условия эксплуатации, требования к безопасности и ожидания в отношении срока службы, чтобы подобрать технологию охлаждения, наиболее подходящую для вашей области применения.
Предотвращение рисков на всех этапах жизненного цикла
Безопасность выходит далеко за рамки заводских испытаний.
Безопасность оборудования начинается с предотвращения предотвратимых рисков везде, где это возможно. Заводские испытания — это отправная точка, а не конечная цель. Транспортировка, перемещение, вибрация, износ, техническое обслуживание и случайные повреждения — все это может повлиять на целостность системы охлаждения.
Именно поэтому решения в области охлаждения следует оценивать не только с точки зрения производительности и соответствия нормативным требованиям, но и с точки зрения долгосрочной безопасности управления.
Мы учитываем остаточный риск
Для систем, использующих негорючие хладагенты класса A1, утечка представляет в первую очередь риски, связанные с окружающей средой, производительностью и обслуживанием.
Для систем, использующих слабовоспламеняющиеся хладагенты класса A2L, при оценке необходимо также учитывать, может ли утечка привести к образованию воспламеняющейся концентрации, особенно в замкнутых пространствах или вблизи потенциальных источников возгорания.
R513A или R1234yf? Два разных подхода к обеспечению безопасности
R513A снижает присущую ему опасность благодаря классификации A1 («невоспламеняющийся»). R1234yf представляет собой вариант с ультранизким потенциалом глобального потепления (GWP), при котором умеренную воспламеняемость можно безопасно спроектировать и контролировать. Если невозможно обеспечить достаточный контроль над условиями эксплуатации или жизненным циклом, в первую очередь следует рассмотреть вариант с использованием негорючих хладагентов.
R513A — когда безопасность превыше всего
R513A — негорючий хладагент класса A1, который рекомендуется использовать в тех случаях, когда по результатам оценки области применения негорючий вариант признан наиболее подходящим. Типичные области применения включают:- Ограниченные объемы корпуса
- Потенциальные источники возгорания
- Суровые условия эксплуатации
- Длительный срок службы оборудования
- Управления, критичные с точки зрения безопасности
R1234yf — безопасность за счет конструкции системы
R1234yf — хладагент класса A2L со сверхнизким показателем GWP, который всё чаще применяется в системах промышленного охлаждения. Он наилучшим образом подходит для систем, в которых умеренная воспламеняемость может быть безопасно оценена и контролирована посредством соответствующего проектирования, управления и технического обслуживания системы. Компания Pfannenberg расширяет свой ассортимент продуктов класса A2L, чтобы удовлетворить потребности клиентов, ищущих решений для охлаждения со сверхнизким показателем GWP, при этом уделяя особое внимание безопасности, соответствию нормативным требованиям и надежности.
Почему на R513A указано «Только для применения в целях обеспечения безопасности»?
Холодильные установки и чиллеры мощностью до 12 кВт, в которых используется хладагент R513A, будут иметь маркировку «Только для применения в условиях, связанных с безопасностью», как того требует Регламент по фторсодержащим газам. Эта этикетка не указывает на какие-либо ограничения в отношении продукта. Она просто обозначает области применения, в которых использование негорючего хладагента оправдано документально подтвержденными требованиями безопасности. В этих условиях R513A остается решением, соответствующим требованиям и доступным для использования.
Самое безопасное экологичное решение для любой области применения
Технологическая нейтральность по замыслу
Не существует единой технологии охлаждения, подходящей для всех областей применения. Компания Pfannenberg придерживается технологически нейтрального подхода, выбирая решение, которое обеспечивает оптимальный баланс между безопасностью, производительностью, соблюдением нормативных требований и воздействием на окружающую среду. В зависимости от области применения это может включать:
- Технологии охлаждения без использования хладагентов
- Негорючие хладагенты класса A1
- Хладагенты A2L со сверхнизким потенциалом глобального потепления (GWP)
- Решения на основе CO₂
- Другие природные хладагенты
Ассортимент продукции, соответствующий требованиям по фторсодержащим газам
Охлаждающие агрегаты
Холодильные установки
Тепловые решения без использования хладагентов
Не хотели бы вы внести в базу данных свои холодильные установки или чиллеры, чтобы обновить свой портфель оборудования?
Найдите подходящий вариант для вашего приложения
Подготовьте свою стратегию охлаждения к 2027, 2032 годам и далее
Не ждите, пока ограничения на использование хладагентов приведут к проблемам с доступностью продукции. Вместе мы сможем определить, какие системы можно перевести на R1234yf, CO₂, другие природные хладагенты или системы охлаждения без хладагентов, а также в каких случаях следует рассмотреть возможность применения документально подтвержденных негорючих решений.
Нужна помощь в оценке рисков, связанных с хладагентами?
Обратитесь к нашим экспертам, чтобы они провели оценку вашей области применения и разработали индивидуальную дорожную карту по продуктам и хладагентам.Поговорите с экспертом