UL Zertifizierung

UL ist ein global agierendes Unternehmen in den Bereichen Prüfung, Inspektion, Audit und Validierung. Das UL Prüfzeichen ist das meist akzeptierte Zeichen in den USA und erscheint auf 22 Milliarden Produkten jährlich.

UL-Listed-Prüfzeichen

Wenn ein Produkt eines dieser Zeichen trägt, bedeutet dies, dass das UL- repräsentative Muster des Produktes die Anforderungen des UL erfüllt hat.

Diese Prüfzeichen sind häufig auf Geräten und Computerausrüstung, Öfen und Heizungen, Sicherungen, elektrischen Schalttafeln, Rauchmeldern und Kohlenmonoxidalarmanlagen, Feuerlöschern und Sprinklersystemen, Rettungsschwimmkörpern, kugelsicherem Glas und tausenden anderen Produkten zu sehen.

Es gibt viele Variationen von Zeichen für UL-Zulassungssdienste, manche sind zum Gebrauch in den Vereinigten Staaten, manche für Kanada und andere kommen in beiden Märkten zum Einsatz. Produkte, die Zeichen für Kanada tragen, sind nach kanadischen Sicherheitsstandards bewertet worden, diese können sich ein wenig von den US-amerikanischen Sicherheitsstandards unterscheiden. Ein Kombinationszeichen weist auf eine Einhaltung von kanadischen und US-amerikanischen Anforderungen hin.

UL-Klassifizierungszeichen

Diese Zeichen erscheinen auf repräsentativen Mustern von Produkten, die der UL hinsichtlich bestimmter Eigenschaften, wie eine begrenzte Anzahl an Gefahren oder Eignung zur Nutzung unter eingeschränkten bzw. speziellen Bedingungen geprüft hat.

Bei der Klassifizierung stellt der UL fest, dass ein Hersteller die Fähigkeit beweist, ein Produkt herzustellen, das den UL-Anforderungen hinsichtlich einer oder mehrerer der folgenden Kriterien entspricht:

  • spezifische Gefahr z. B. Unfall, Feuer, usw.
  • Leistung unter bestimmten Bedingungen
  • Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen
  • Einhaltung spezifischer Normen wie internationaler Normen
  • andere Bedingungen festgelegt vom UL

UL-anerkannt

Diese Prüfzeichen bekommen Verbraucher eher selten zu sehen. Es wird für Komponenten verwendet, die zu einem größeren Produkt oder System gehören. Diese Komponenten sind zum Teil nur begrenzt zugänglich oder das Produkt ist bei Einbau unvollständig. Das Prüfzeichen ist auf einem breiten Spektrum von Produkten zu sehen, unter anderem auf Schaltern, Netzteilen, Leiterplatten, industriellen Steuereinrichtungen und tausenden anderer Teile.

Ebenso wie mit den UL-Listing und -Klassifizierungszeichen, gibt es drei Variationen von UL-Prüfzeichen: eins nur für die Vereinigten Staaten, eins nur für Kanada und eins für die Vereinigten Staaten und Kanada.

Komponenten, die durch das UL-Prüfzeichen abgedeckt sind, sind dafür vorgesehen, in ein anderes Gerät, System oder Endprodukt eingebaut zu werden. Die Installation findet dann nur in der Fabrik statt, nicht vor Ort. Es kann sein, dass diese Komponenten limitierte Leistungsfähigkeiten haben, welche die Einsatzgebiete eingrenzen. Wenn ein komplettes Produkt oder System das UL-anerkannte Komponenten hat geprüft wird, kann die Prüfung des Endprodukts gestrafft werden.

Pfannenbergs UL-Zertifizierungen

Sie finden alle Pfannenberg UL-Zertifizierungen in der UL-Datenbank.
Geben Sie einfach „Pfannenberg“ als Firmennamen ein und klicken Sie auf Suchen.