Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Dienstleistungen & Support

Finden Sie die richtige Lösung. Sorgen Sie dafür, dass sie jahrzehntelang funktioniert.

Consulting zur Ermittlung der richtigen Lösung für die Klimatisierung oder die Signaltechnologie sowie Unterstützung vor dem Kauf, beim Engineering und im Kundendienst für jede Stufe des Lebenszyklus der Geräte.

Warum Pfannenberg?


Ein Team, alle Hersteller

Die Servicetechniker von Pfannenberg kümmern sich sowohl um die Geräte der Klimatisierung von Pfannenberg als auch um Produkte anderer Hersteller, die bereits in Ihrer Anlage installiert sind – ein Anruf reicht für Ihren gesamten Maschinenpark.

Signalisierungsbereich des gesamten Lebenszyklus

Von der Energie- und Wärmeanalyse im Vorfeld des Kaufs über das Engineering, die Installation und die Inbetriebnahme bis hin zur laufenden präventiven Wartung – an jeder Stufe des Lebenszyklus der Anlagen steht Ihnen Unterstützung zur Verfügung.

Globales Team, lokale Lösungen

Ein weltweit tätiges Unternehmen für Dienstleistungen, das von lokalen Vertretern und Servicepartnern unterstützt wird, gewährleistet garantierte Reaktionszeiten, garantierte Ersatzteilverfügbarkeit und Support vor Ort – ganz gleich, wo Ihre Anlagen im Betrieb sind.

Pre-Sales- und Consulting-Dienstleistungen – Projektierung neuer und bestehender Systeme

Ganz gleich, ob Sie eine neue Lösung für die Klimatisierung oder die Signalisierungslösungen planen oder Störungshilfe bei bereits vorhandenen Anlagen benötigen – die Consulting- und Analysedienstleistungen von Pfannenberg helfen Ihnen dabei, den richtigen Weg zu finden, sei es für eine Neuanschaffung oder um das Beste aus Ihren bestehenden Anlagen herauszuholen.

Engineering-Dienstleistungen – Vom Konzept bis zum validierten Produkt

Die hauseigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Prüfeinrichtungen von Pfannenberg überprüfen die Produktleistung, bevor ein Entwurf endgültig festgelegt wird, wodurch Rückrufe, Risiken bei der Garantie und die Zeit bis zur Markteinführung reduziert werden.

Dienstleistungen – Damit Ihre Anlagen langfristig einwandfrei funktionieren

Nach der Installation der Anlagen sorgen Servicedienstleistungen dafür, dass die Anlagen der Klimatisierung langfristig zuverlässig im Betrieb bleiben – sowohl für Produkte von Pfannenberg als auch für Anlagen anderer Hersteller.

Häufige Fragen zu den Servicedienstleistungen

Vorverkaufs- und Consulting-Dienstleistungen – Beratung, Energie- und Wärmeanalyse, Installation und Inbetriebnahme – kommen vor dem Kauf sowie bei bestehenden Anlagen zum Einsatz, die eine Störungshilfe oder Optimierung erfordern, und decken sowohl die Klimatisierung als auch die Signaltechnologie ab. Engineering-Dienstleistungen dienen der Validierung kundenspezifischer Konstruktionen. Kundendienstleistungen sorgen dafür, dass die installierten Anlagen betriebsbereit bleiben.
Ja. Der Kundendienst beschränkt sich nicht nur auf Produkte von Pfannenberg – das Serviceteam übernimmt auch die Wartung und Reparatur von Geräten anderer Hersteller aus den Bereichen Klimatisierung und Signaltechnologie, die bereits in einer Anlage installiert sind.
Proaktive Wartungsprogramme kombinieren planmäßige Wartung, vorausschauende Wartung, garantierte Reaktionszeiten, garantierte Ersatzteilverfügbarkeit sowie geplante Reparaturen und Austausche – damit Anlagen ihre volle Lebensdauer erreichen und die Budgets planbar bleiben.
Senden Sie das Formular „Serviceanfrage“ ab. Es wird eine Ticketnummer vergeben, und ein Kundendienstmitarbeiter setzt sich mit Ihnen in Verbindung, um zu klären, ob das Problem unter die Garantie fällt oder eine Reparatur außerhalb der Garantie erforderlich ist.
Durch die Registrierung Ihres Produkts wird die Standardgarantie für das Produkt hinterlegt. Wenden Sie sich anschließend über „Service anfordern“ an das Serviceteam, um Optionen für eine Garantieverlängerung für Klimatisierung und Prozesskühlung über die Standardgarantiezeit hinaus zu besprechen.
Pfannenberg bietet Schulungen in Präsenzform, online, vor Ort sowie maßgeschneiderte Schulungen für Systemintegratoren, OEMs und Endanwender an, die sich mit den Grundlagen der Kältetechnik, der Inbetriebnahme sowie der Fehlererkennung und -behebung befassen.

Schritt 1: Ermitteln Sie Ihren Bedarf. Stellen Sie fest, ob Sie Beratung vor dem Kauf, Unterstützung bei der Installation, eine laufende Reparatur, planmäßige Wartung oder eine Produktregistrierung benötigen.

Schritt 2: Wählen Sie die richtige Option. Wählen Sie die passende Option aus: „Service anfordern“, „RMA“, „Produktregistrierung“, „Ersatzteile“ oder „Stellen Sie uns eine Frage“ und geben Sie Ihre Daten ein.

Schritt 3: Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Team auf. Ein regionaler Kundendienstmitarbeiter oder Ingenieur für Anwendungsengineering prüft Ihre Anfrage und setzt sich direkt mit Ihnen in Verbindung, um Umfang und Zeitplan zu bestätigen.

Schritt 4: Planen Sie die Arbeiten. Vor-Ort-Besuche, Tests oder Installations- und Inbetriebnahmearbeiten werden nach Möglichkeit an Ihren Produktionsplan angepasst.

Schritt 5: Erhalten Sie die Dokumentation. Berichte, Abnahmeprotokolle oder Aufzeichnungen der Wartung werden bereitgestellt, damit Sie über eine vollständige Dokumentation der durchgeführten Arbeiten verfügen.

Schritt 6: Sichern Sie sich auch in Zukunft den Support. Registrieren Sie neue Produkte und nehmen Sie an einer präventiven Wartung teil, um den Support, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und kurze Reaktionszeiten sicherzustellen.

Dienstleistungen anfordern

Reichen Sie eine Anfrage für Reparatur, Support im Rahmen oder außerhalb der Garantie, ein thermisches Audit, präventive Wartung oder Installation und Inbetriebnahme ein.


Service anfordern

RMA beantragen

Um eine Rücksendegenehmigung (RMA) für eine Produktrücksendung, einen Austausch oder eine Reparatur zu beantragen, geben Sie bitte Ihre Daten ein. Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen.


RMA erstellen

Produktregistrierung

Registrieren Sie Ihr Pfannenberg-Produkt, damit die Garantieleistungen und die Gerätedaten bei unserem Serviceteam hinterlegt werden. (Nur in den USA verfügbar)

Registrieren Sie Ihr Produkt

Ersatzteile

Hier finden Sie Ersatzfiltermedien, Austrittsfilter, Elektronik-Sets, Kältetechnik-Sets sowie weitere Ersatzteile und Verschleißteile für Ihre Pfannenberg-Geräte.

Ersatzteile
durchsuchen

Haben Sie eine Frage?

Sie sind sich nicht sicher, welche Dienstleistungen Sie benötigen, oder haben eine Frage zum Pre-Sales-, Engineering- oder After-Sales-Support? Unser Team steht Ihnen weltweit zur Verfügung.

Stellen Sie uns eine Frage