Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch
SICHER. VORSCHRIFTENKONFORM. ZUKUNFTSFÄHIG.
F-Gas-Verordnung

SICHER. VORSCHRIFTENKONFORM. ZUKUNFTSFÄHIG.

Die EU-F-Gas-Verordnung treibt den Übergang zu umweltfreundlicheren Kühltechnologien voran. Allerdings eignet sich kein einzelnes Kältemittel und keine einzelne Kühltechnologie für jede Industrieanwendung. Pfannenberg bewertet den Kühlbedarf, die Maschine, die Umgebungsbedingungen und den Lebenszyklus, um die beste Lösung zu empfehlen.

Was ändert sich in den Jahren 2027 und 2032?

Die Verordnung (EU) 2024/573 schränkt den Einsatz fluorierter Kältemittel in Rückkühlern und eigenständigen Klimaanlagen schrittweise ein.

2027
  • GWP ≥ 150 generell eingeschränkt für entsprechende Geräte bis zu 12 kW
  • GWP-Grenzwert von 750 für Rückkühler über 12 kW
2032
  • Fluorierte Kältemittel sind generell verboten für entsprechende Anlagen bis 12 kW

Viele Kältemittel mit einem GWP unter 150, wie beispielsweise R1234yf, sind als A2L (leicht entflammbar) eingestuft, wodurch die Anwendung und das Sicherheitskonzept zu einem wichtigen Bestandteil des Technologieauswahlprozesses werden.

Anforderungen an die Sicherheit bleiben relevant

Die F-Gas-Verordnung erkennt an, dass Anforderungen an die Sicherheit die Verwendung von Kältemitteln mit einem GWP von bis zu 750, z. B. R513A, rechtfertigen.

Unterstützung bei Ihrer Umstellung auf F-Gase


Pfannenberg unterstützt seine Kunden bei der Umstellung auf die F-Gas-Verordnung mit anwendungsorientierten Kühllösungen. Anstatt beim Kältemittel anzusetzen, gehen wir von der Anwendung aus. Wir bewerten Anforderungen hinsichtlich Sicherheit, Konformität und Lebenszyklus, um die Kühllösung zu empfehlen, die den betrieblichen Anforderungen am besten entspricht und gleichzeitig Umweltverantwortung und langfristige Zuverlässigkeit in Einklang bringt.

Anwendung -> Sicherheit -> Auswahl des Kältemittels -> Lösung

Zuerst die Bewerbung

Die richtige Kühllösung für Ihre Anwendung auswählen

Jede Anwendung stellt individuelle Anforderungen.

Kühlleistung, Temperaturstabilität, Energieeffizienz, Betriebsumgebung, Wartungsfreundlichkeit und Lebenszyklusrisiken müssen gemeinsam bewertet werden.

Eine weltweit eingesetzte Werkzeugmaschine steht vor anderen Herausforderungen als ein Batterie-Energiespeichersystem, eine Laseranwendung oder eine kritische Infrastruktur.

Deshalb geht Pfannenberg von der Anwendung aus – nicht vom Kältemittel.
Wir bewerten die Betriebsumgebung, die Sicherheitsanforderungen und die Erwartungen an den Lebenszyklus, um die für Ihre Anwendung am besten geeignete Kühltechnologie zu ermitteln.

Sicherheit über die Fabrik hinaus

Risiken über den gesamten Lebenszyklus hinweg vermeiden

Sicherheit geht weit über Werksprüfungen hinaus.

Maschinensicherheit beginnt damit, vermeidbare Risiken wo immer möglich zu verhindern. Werksprüfungen sind der Ausgangspunkt, nicht das Ende. Transport, Standortwechsel, Vibrationen, Alterung, Wartung und versehentliche Beschädigungen können die Integrität eines Kühlsystems beeinträchtigen. Deshalb sollten Kühllösungen nicht nur hinsichtlich ihrer Leistung und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bewertet werden, sondern auch im Hinblick auf die langfristige Betriebssicherheit.

Wir berücksichtigen die Restrisiken
Bei Systemen, die nicht brennbare A1-Kältemittel verwenden, birgt ein Leck in erster Linie Risiken für die Umwelt, die Leistung und den Betrieb. Bei Systemen mit schwach brennbaren A2L-Kältemitteln muss bei der Bewertung zudem berücksichtigt werden, ob ein Leck zu einer brennbaren Konzentration führen könnte, insbesondere in geschlossenen Räumen oder in der Nähe potenzieller Zündquellen.

Die Wahl des richtigen Kältemittels

R513A oder R1234yf? Zwei unterschiedliche Wege zur Sicherheit

R513A verringert eine inhärente Gefahr durch seine Einstufung als nicht brennbar (A1). R1234yf bietet eine Alternative mit extrem niedrigem GWP, bei der eine geringe Entflammbarkeit sicher durch Engineering umgesetzt und kontrolliert werden kann. Wenn die Anwendung oder der Lebenszyklus nicht ausreichend kontrolliert werden können, sollte zunächst eine nicht brennbare Alternative in Betracht gezogen werden.

R513A – Wenn Sicherheit an erster Stelle steht

R513A ist ein nicht brennbares A1-Kältemittel, das empfohlen wird, wenn die Anwendungsbewertung eine nicht brennbare Lösung als die am besten geeignete Wahl identifiziert. Typische Anwendungen umfassen:
  • Begrenzte Gehäusevolumina
  • Mögliche Zündquellen
  • Raue Umgebungsbedingungen
  • Lange Lebensdauer der Anlagen
  • Sicherheitskritische Betriebsabläufe
Unser Ziel ist nicht der niedrigste GWP-Wert um jeden Preis. Es ist die geringstmögliche Umweltbelastung, die erreicht werden kann, ohne die erforderliche Sicherheit zu beeinträchtigen.

R1234yf – Sicherheit durch anwendungsgerechte Bauweise

R1234yf ist ein A2L-Kältemittel mit extrem niedrigem GWP und wird zunehmend in industriellen Kühlanwendungen eingesetzt. Es eignet sich am besten für Anwendungen, bei denen eine geringe Entflammbarkeit durch geeignete Bauweise, Betrieb und Wartung sicher bewertet und gehandhabt werden kann. Pfannenberg erweitert sein A2L-Portfolio, um Kunden zu unterstützen, die nach Kühllösungen mit extrem niedrigem GWP suchen, und legt dabei weiterhin großen Wert auf Sicherheit, Konformität und Zuverlässigkeit.


Warum trägt R513A die Kennzeichnung „Nur für sicherheitsrelevante Anwendungen“?

Warum trägt R513A die Kennzeichnung „Nur für sicherheitsrelevante Anwendungen“?

Kühlgeräte und Rückkühler mit einer Leistung unter 12 kW, die mit R513A betrieben werden, tragen gemäß den Anforderungen der F-Gas-Verordnung die Kennzeichnung „Nur für sicherheitsrelevante Anwendungen“. Das Etikett informiert nicht über eine Produktbeschränkung. Es kennzeichnet lediglich Anwendungen, bei denen der Einsatz eines nicht brennbaren Kältemittels durch dokumentierte Anforderungen an die Sicherheit gerechtfertigt ist. Unter diesen Bedingungen bleibt R513A eine konforme und verfügbare Lösung.

SICHER. ZUVERLÄSSIG. VORSCHRIFTENKONFORM.

Die sicherste nachhaltige Lösung für jede Anwendung

Von Grund auf technologieneutral

Es gibt keine einzige Kühltechnologie, die für jede Anwendung geeignet ist. Pfannenberg verfolgt einen technologieneutralen Ansatz und wählt die Lösung aus, die Sicherheit, Kälteleistungen, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Umweltverträglichkeit am besten in Einklang bringt. Je nach Anwendung kann dies Folgendes umfassen:

  • Kältemittelfreie Kühltechnologien
  • Nicht brennbare A1-Kältemittel
  • A2L-Kältemittel mit extrem niedrigem GWP
  • CO₂-Lösungen 
  • Andere natürliche Kältemittel


Kältemittelfreie Klimatisierungslösungen

In manchen Anwendungsbereichen können kältemittelfreie Kühltechnologien die effektivste langfristige Lösung darstellen und dabei Sicherheit, Zuverlässigkeit und einen vereinfachten Betrieb gewährleisten.
Möchten Sie Ihre Kühlgeräte oder Rückkühler erfassen, um Ihr Portfolio zu aktualisieren?
Finden Sie die richtige Lösung

Möchten Sie Ihre Kühlgeräte oder Rückkühler erfassen, um Ihr Portfolio zu aktualisieren?

Finden Sie den richtigen Weg für Ihre Anwendung

Bereiten Sie Ihre Kühlstrategie auf die Jahre 2027, 2032 und darüber hinaus vor

Warten Sie nicht, bis eine Kältemittelbeschränkung zu einem Problem bei der Produktverfügbarkeit wird. Gemeinsam können wir ermitteln, welche Anwendungen auf R1234yf, CO₂, andere natürliche Kältemittel oder kältemittelfreie Kühlung umgestellt werden können – und wo ein dokumentierter Weg zur Verwendung nicht brennbarer Kältemittel geprüft werden sollte.

Benötigen Sie Unterstützung bei Ihrer Kältemittel-Risikobewertung?

Wenden Sie sich an unsere Experten, um Ihre Anwendung zu bewerten und Ihre individuelle Produkt- und Kältemittel-Roadmap zu entwickeln.



Sprechen Sie mit einem Experten

Häufig gestellte Fragen

Pfannenberg verfolgt aktiv die sich weiterentwickelnden F-Gas-Vorschriften in allen Märkten und stellt sicher, dass jede Produktempfehlung den aktuellen Klassifizierungsstatus widerspiegelt. Die Einhaltung der Vorschriften ist Teil unseres Prozesses – und nicht etwas, das Kunden allein bewältigen müssen. Wir stellen eine übersichtliche Dokumentation bereit, unterstützen bei der Erfüllung zollrechtlicher Anforderungen und informieren frühzeitig über etwaige Auswirkungen auf Vorschriften oder Zeitpläne, damit Ihre Anlagen während ihres gesamten Lebenszyklus sicher, zuverlässig und vorschriftsmäßig bleiben.
Wir gehen von der Anwendung aus, nicht vom Kältemittel. Unser Team bewertet die Betriebsumgebung, die Installationsbedingungen, die Nähe zu Personen sowie die Folgen eines Ausfalls. Erst nachdem wir diese Sicherheits- und Kälteleistungsanforderungen verstanden haben, empfehlen wir die am besten geeignete Kühllösung. Dieser Ansatz stellt sicher, dass Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften die Entscheidung leiten – und nicht allein die Vorschriften.
Pfannenberg stellt alle erforderlichen Konformitäts- und Zolldokumente bereit, einschließlich Angaben zur Einstufung und begleitender Unterlagen zu den gesetzlichen Vorschriften. Da die Zollabfertigung und sich ändernde Zeitpläne für unsere Kunden ein wichtiges Anliegen sind, sorgen wir dafür, dass die Unterlagen leicht zugänglich sind, und informieren proaktiv über mögliche Auswirkungen. Unser Ziel ist es, Unsicherheiten zu beseitigen und so eine reibungslose Lieferung sowie Vertrauen in die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
Anwendungen mit A2L- oder A3-Kältemitteln erfordern eine sorgfältige Bewertung der Anforderungen zur Sicherheit. Pfannenberg bietet Leitlinien zu Belüftung, Handhabungsverfahren, Installationsbedingungen und Aspekten der Risikobewertung, die für leicht entzündliche (A2L) oder entzündliche (A3) Kältemittel relevant sind. Wir nehmen diese Empfehlungen sehr ernst und stellen sicher, dass unsere Kunden die sicherheitsrelevanten Auswirkungen verstehen, bevor wir über Formalitäten oder die Einhaltung von Vorschriften sprechen.
Pfannenberg unterstützt Sie bei Ihrer Risikobewertung, indem wir Ihnen helfen, die für einen sicheren Betrieb entscheidenden Faktoren zu bewerten – Ihre Umgebung, die Einbaubedingungen, die Nähe zum Bediener und die langfristige Zuverlässigkeit. Wir gehen diese Überlegungen gemeinsam mit Ihnen durch, damit Sie fundierte Entscheidungen über den richtigen Kühlansatz treffen können. Die formelle, standortspezifische Validierung obliegt stets Ihnen oder Ihrem beauftragten Gutachter, doch wir stellen Ihnen die Anleitung, die Anwendungsprüfung und die Erkenntnisse zur Sicherheit zur Verfügung, die für eine sichere und fundierte Diskussion zur Risikobewertung erforderlich sind.
R513A (A1) ist unser empfohlener Standard für die meisten Industrieanwendungen, da es nicht brennbar ist, sich bewährt hat und in einer Vielzahl von Umgebungen zuverlässig funktioniert. Es ist oft der sicherste und praktischste Ausgangspunkt. A2L-Optionen – wie beispielsweise R1234yf oder R454C – sind ebenfalls verfügbar. Sowohl A1 als auch A2L sind geeignete Optionen, deren Auswahl von den Anwendungsanforderungen, Anforderungen an die Sicherheit und Installationsbedingungen abhängt.
Gemäß der F-Gas-Verordnung müssen Anlagen mit einer Leistung von <12 kW, die Kältemittel wie R513A verwenden, mit dem Hinweis „Nur für sicherheitskritischen Betrieb“ gekennzeichnet werden. Das Kennzeichen spiegelt die fortgesetzte Verwendung nicht brennbarer Kältemittel in Anwendungen wider, in denen dokumentierte Anforderungen an die Sicherheit deren Auswahl rechtfertigen. Es ist Teil des regulatorischen Rahmens und informiert nicht über eine Einschränkung der Anlage selbst.
Denn die sicherste, zuverlässigste und vorschriftsmäßige Lösung hängt von der jeweiligen Betriebsumgebung, den Anforderungen an die Sicherheit und den Leistungsanforderungen der Anwendung ab.