You are currently viewing content for: 美國 · 中文

一般条款


下文为您提供了关于我们一般条款的重要信息。我们的供货基于德国电气电子工业协会(ZVEI)最新发布的《电气和电子行业产品及服务供应一般条款》,您可在此处阅读或下载该文件。

电气与电子行业产品及服务供应一般条款(“绿色供应条款”——GL)*

适用于企业间商业交易

由德国电气与电子工业联合会(ZVEI-Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.)于2022年1月推荐

第一条:一般规定

  1. 供应商与买方之间就供应商的供货和/或服务(以下简称“供货”)所建立的法律关系,应仅受本《GL》的约束。 买方的一般条款和条件仅在供应商明确以书面形式接受的情况下方适用。供货范围应由双方一致的书面声明确定。
  2. 供应商特此保留与其成本估算、图纸及其他文件(以下简称“文件”)相关的任何工业产权和/或著作权及使用权。 未经供应商事先同意,不得向第三方提供这些文件;如果合同未授予供应商,则应根据要求在合理期限内将文件退还给供应商。 第1句和第2句应比照适用于买方的文件;但这些文件可提供给供应商已合法分包供货的第三方。
  3. 买方拥有使用标准软件和固件的非独占权,前提是这些软件和固件保持不变,并在约定的性能参数范围内、在约定的设备上使用。未经明确约定,买方可制作一份标准软件的备份副本。
  4. 允许分批交货,除非买方无法合理接受。本《一般条款》中使用的“损害赔偿请求”一词还包括对无用支出的赔偿请求。

第二条:价格、付款条款及抵销

  1. 价格为工厂交货价(EXW),不含包装费;应按当时适用的税率加收增值税。
  2. 如果供应商还负责组装或安装,且除非另有约定,买方应支付约定的报酬以及任何必要的附带费用,例如差旅费、运输费以及津贴。
  3. 付款应以“供应商付款处免运费”为条件。
  4. 买方仅可抵销无争议或不可上诉的债权。

第三条:所有权保留

  1. 与供货相关的物品(“保留所有权货物”),其购价债权应立即到期,或已约定在交货、交货并安装/组装或收到发票后30天内(含第30天)作为购价债权的到期日,在全额付款之前仍归供应商所有。
  2. 在所有其他情况下,与供货相关的物品(“保留所有权货物”)在供应商因业务关系而对买方拥有的每一项债权均得到清偿之前,仍属供应商所有。如果供应商担保权益的总价值超过所有受担保债权的价值 20% 以上,则供应商应在买方提出要求时释放相应部分的担保权益;供应商有权选择要释放的担保权益。
  3. 在所有权保留期间,买方不得将保留商品质押或用作担保,且仅允许经销商在正常业务过程中进行转售,且前提是经销商已从其客户处收到付款,或者将所有权的转移以客户履行付款义务为条件。
  4. 如果买方转售保留所有权货物,则买方自今日起将因转售而对其客户享有的所有债权(包括任何从属权利和所有余额债权)转让给供应商作为担保,无需就此作出任何后续声明。 如果保留所有权货物与其他物品一并转售,且未就保留所有权货物单独约定价格,则买方应将其总价款债权中可归属于供应商开具发票的保留所有权货物价格的那部分,转让给供应商。
  5. (a) 买方可对保留所有权货物进行加工、混合或与其他物品结合。加工系为供应商进行。买方应以勤勉商人的应有谨慎,为供应商保管由此产生的新物品。新物品视为保留所有权货物。(b) 供应商与买方现已约定,若保留货物与不属于供应商所有权的其他物品进行混合或合并,供应商应按混合或合并时保留货物价值与其他物品价值的比例,取得新物品的共有权。 就此而言,新物品被视为保留货物。 (c) 上述第4条关于债权转让的规定也适用于新物品。但该转让仅适用于与供应商就已加工、混合或融合的保留货物所开具发票金额相对应的部分。(d) 如果买方将保留所有权货物与不动产或动产组合,则无需就此作出任何进一步声明,买方还应将其对组合对价的债权(包括在组合时,组合后的保留所有权货物在其他组合物品中所占价值的按比例金额所产生的所有担保权)转让给供应商作为担保。
  6. 在另行通知之前,买方可以收取与转售相关的已转让债权。供应商有权出于正当理由撤销买方收取款项的许可,包括但不限于付款延迟、暂停付款、启动破产程序、抗议或有正当理由表明买方负债过重或即将破产。 此外,供应商可在给予充分通知期后披露该转让、变现已转让的债权,并要求买方将其客户告知该转让事宜。
  7. 买方应立即将任何扣押或第三方采取的其他干预行为通知供应商。如果能够证明存在合理利益,买方应在不造成不当延误的情况下,向供应商提供其向客户主张债权所需的信息和/或文件。
  8. 如果买方未能履行其义务、未支付到期款项或以其他方式违反其义务,且在供应商设定的合理补救期届满后仍未履行,供应商有权解除合同并取回保留货物; 关于无需设定补救期限的法定规定不受影响。 买方有义务返还保留所有权货物。供应商收回保留所有权货物和/或行使保留所有权,或使保留所有权货物被扣押,均不应被解释为构成合同解除,除非供应商明确声明如此。

第四条:供货时间;延迟

  1. 供货期限仅在买方及时提供所有应提交的文件、必要的许可和批准(特别是与图纸相关的)且已履行约定的付款条款及其他义务的情况下方具有约束力。 如果这些条件未能及时满足,则规定的交货时间应合理延长;但如果延误是由供应商造成的,则此规定不适用。
  2. 如果未能遵守约定的时间是由于以下原因造成的:(a) 不可抗力,例如动员、战争、恐怖袭击、叛乱或类似事件(例如罢工或停工); (b) 尽管已采取符合审慎原则的防护措施,但供应商的IT系统仍遭受病毒攻击或其他攻击; (c) 归因于德国、美国或其他适用的国家、欧盟或国际对外贸易法规定所造成的障碍,或归因于供应商无法控制的其他情况;或(d) 供应商未能及时或以适当形式收到其自身所需物资,则相关期限应相应延长。
  3. 如果供应商应对延迟(以下简称“延迟”)负责,且买方能证明因此遭受了损失,买方可要求赔偿,赔偿金额为每满一周延迟的0.5%作为违约金, 但总额不得超过因延误而无法按预期用途使用的供货部分价格的5%。
  4. 在任何供货延迟的情况下,无论是否已届满向供应商设定的供货期限,买方因供货延迟提出的损害赔偿请求,以及超过上述第3条规定限额的替代履行损害赔偿请求,均不予受理。 但基于故意、重大过失或因死亡、人身伤害或健康损害而产生的责任除外。买方依据法律规定解除合同的情况仅限于供应商对延迟负责的情况。 上述规定并不意味着举证责任的变更,且该变更不得对买方不利。
  5. 应供应商的要求,买方应在合理期限内声明,其是因供货延迟而解除合同,还是坚持要求交付货物。
  6. 如果因买方的要求,在发出发货准备就绪通知后,发货或交付延迟超过一个月,则买方每增加一个月,将被收取相当于供货项目价格0.5%的仓储费,但总额不得超过5%。合同双方均可证明实际发生的仓储费用高于或(视具体情况而定)低于该标准。

第五条:风险转移

  1. 即使约定为免运费交货,风险仍应按以下方式转移给买方:(a) 如果交货不包括组装或安装,则在货物发货或由承运人提货之时。 应买方要求,卖方应以买方的费用为交付货物投保,以覆盖通常的运输风险;(b) 如果交付包括组装或安装,则风险自货物在买方工厂内被接管之日转移,或如双方另有约定,自试运行成功后转移。
  2. 如果因买方负责的原因导致发货、交付、组装或安装的开始或进行、在买方工厂内的接管或试运行出现延误,或者买方未以其他方式接收供货,则风险应转移给买方。

第六条:组装与安装

除非另有书面约定,组装与安装应遵守以下规定:

  1. 买方应自费并及时提供:(a) 供应商范围之外的所有土方工程、建筑工程及其他辅助工程,包括必要的熟练及非熟练劳动力、建筑材料和工具; (b) 组装和调试所需的设备及材料,例如脚手架、起重设备及其他装置,以及燃料和润滑剂;(c) 使用点所需的能源和水源,包括连接设施、供暖和照明; (d) 紧邻施工现场、面积充足且干燥、可上锁的房间,用于存放机器零部件、仪器、材料、工具等,以及为安装人员提供充足的工作和休息室,包括根据具体情况适用的卫生设施; 此外,买方应采取其为保护自身财产所采取的一切措施,以保护供应商及现场安装人员的财产;(e) 因特定施工现场的特殊条件而所需的防护服和防护装置。 
  2. 在安装工作开始前,买方应主动提供有关隐藏的电力、燃气和供水管线或类似设施位置的任何必要信息,以及必要的结构数据。
  3. 在进行组装或安装之前,工作启动所需的材料和设备必须已备齐在组装或安装现场,且任何准备工作必须已进展到足以按照约定开始组装或安装并能不间断地进行。通道及组装或安装现场必须平整且畅通无阻。
  4. 如果由于供应商无法控制的情况导致组装、安装或调试延迟,买方应承担因停工而产生的合理费用以及供应商或安装人员产生的任何额外差旅费用。
  5. 买方应每周向供应商证明安装人员的工作小时数,并在组装、安装或调试完成后立即以书面形式确认。
  6. 如果完工后供应商要求验收供货,买方应在两周内予以配合。如果买方让两周期限届满,或者在约定的测试阶段(如有)完成后即开始使用供货,则将产生与验收时相同的法律后果。

第七条:接收供货

买方不得以轻微缺陷为由拒绝接收供货。

第八条:质量

缺陷 供应商应对质量缺陷(“Sachmängel”,以下简称“缺陷”)承担如下责任:

  1. 对于存在缺陷的部件或服务,供应商可自行决定予以免费修理、更换或重新提供,但前提是该缺陷的原因在风险转移之时已然存在。
  2. 要求修理或更换的索赔,其时效期限为自法定时效起算之日起12个月;此规定在解除合同和减少价款的情况下,应作相应调整后适用。 下列情况不适用本规定: - 根据《德国民法典》(“Bürgerliches Gesetzbuch”)第438条第1款第2项(建筑物及用于建筑物的物品)和第634a条第1款第2项(建筑缺陷)的规定,法律规定了更长的时效期间; 1第2项(建筑缺陷)的规定,法律规定了更长的期限的情况——存在故意的情况——存在欺诈性隐瞒缺陷的情况——未达到保证特性(“Beschaffenheitsgarantie”)的情况。 买方根据《德国民法典》第445a条 (企业主的追索权)提出的费用报销索赔,同样自法定时效起算之日起 12 个月内时效届满,前提是供应链中的最后一份合同并非消费品销售合同。 关于时效中止(“Ablaufhemmung”、“Hemmung”)和时效期间重新起算的法律规定不受影响。
  3. 买方应毫不拖延地以书面形式通知缺陷。
  4. 对于瑕疵索赔,买方可扣留与瑕疵程度相称的合理金额的款项。如果买方的瑕疵索赔已超过诉讼时效,则买方无权扣留款项。 若买方提出无理的瑕疵通知,供应商有权要求买方报销其费用。
  5. 应给予供应商在合理期限内修理或更换有瑕疵商品(“补救”)的机会。
  6. 如果修理或更换未成功,买方有权解除合同或减少报酬;买方根据第 10 条可能享有的任何损害赔偿索赔不受影响。
  7. 在以下情况下,不得以瑕疵为由提出索赔:与约定质量存在微小偏差、仅造成轻微使用障碍、自然磨损,或风险转移后因操作不当或疏忽、 过度负荷、设备不适配、土建工程缺陷、地基土壤不适宜,或基于合同未承担的特定外部影响,以及无法复现的软件错误所导致的损害,均不得提出瑕疵索赔。因买方或第三方进行的不当改装、安装/拆卸或维修工作及其后果所导致的瑕疵索赔,同样予以排除。
  8. 就补充履行过程中产生的费用,若因供货标的随后被转移至买方分支机构以外的其他地点而导致费用增加,买方无权就此提出索赔,除非该转移符合供货标的的一般使用情况。 此规定同样适用于买方根据《德国民法典》(BGB)第445a条(企业追索权)提出的费用报销索赔,前提是供应链中的最后一份合同并非消费品销售合同。
  9. 买方根据《德国民法典》第 445a 条(企业家的追索权)对供应商享有的追索权,仅限于买方与其客户签订的协议未超出关于瑕疵索赔的法定规定范围的情况。
  10. 买方无权就瑕疵主张损害赔偿。 但以下情况除外:瑕疵被欺诈性隐瞒、未符合保证特性、发生死亡、人身伤害或健康损害,以及/或供应商存在故意或重大过失的违约行为。 上述规定并不意味着举证责任的变更,且该变更不得对买方不利。买方基于瑕疵提出的任何其他或超出本第八条规定范围的额外索赔均不予受理。

第九条:工业产权和著作权;所有权瑕疵

  1. 除非另有约定,供应商应仅在交货地所在国提供货物,且不得侵犯任何第三方的工业产权和著作权(以下简称“知识产权”)。 如果第三方基于供应商提供的、且已按合同规定使用的供货侵犯了知识产权,而向买方提出正当索赔,则供应商应在第八条第2款规定的期限内,按以下方式向买方承担责任: (a) 供应商应自行决定:是自费取得与相关供货物有关的知识产权使用权,还是对供货物进行修改以使其不再侵犯该知识产权,抑或予以更换。 若供应商在合理条件下无法做到上述任一事项,买方可依据适用的法律规定解除合同或减少报酬;(b) 供应商的损害赔偿责任适用第十二条的规定; (c) 供应商的上述义务仅在买方满足以下条件时适用:(i) 立即以书面形式将第三方提出的任何此类主张通知供应商;(ii) 不承认侵权行为的存在;以及 (iii) 将任何保护措施和和解谈判交由供应商酌情处理。 如果买方为了减轻损害或出于其他正当理由停止使用供货,则有义务向第三方指出:停止使用这一事实不能被推断为对所指称侵权的承认。
  2. 如果买方对知识产权侵权负有责任,则买方的索赔请求应予排除。
  3. 如果知识产权侵权是由买方制定的规格、供应商无法预见的用途,或者由买方对供货物进行修改或将其与非供应商提供的产品一起使用所造成的,则买方的索赔请求亦不成立。
  4. 此外,对于买方根据上文第 1 条 a) 项提出的索赔,在发生知识产权侵权的情况下,第八条第 4、5、8 和 9 项应作相应适用。
  5. 如果发生其他权利瑕疵,则第八条应作相应适用。
  6. 买方基于所有权缺陷对供应商或其代理人提出的任何其他索赔,或超出本第九条规定的索赔,均不予受理。

第十条:有条件的履行

  1. 本合同的履行以不存在任何可归因于德国、美国或其他适用的国家、欧盟或国际对外贸易法规则的障碍,以及任何禁运或其他制裁为条件。
  2. 买方应提供出口、运输和进口所需的任何信息和文件。

第十一条:无法履行;合同调整

  1. 如果无法交付,买方有权要求赔偿损失,除非该无法交付的情况并非由供应商负责。 但买方的损害赔偿索赔金额上限为因无法履行而无法按预期用途使用的供货部分价值的 10%。 若责任基于故意、重大过失或导致死亡、人身伤害或健康损害的情况,则此限制不适用;这并不意味着举证责任的变更对买方不利。买方解除合同的权利不受影响。
  2. 如果第 IV 条第 2 款 (a) 至 (c) 项所指的事件实质性地改变了供货的经济重要性或内容,或对供应商的业务产生了重大影响,则应根据合理性和诚信原则对合同进行调整。 如果从经济角度无法证明此调整是合理的,供应商有权解除合同。 如果未获得或无法使用所需的出口许可证,亦应适用上述规定。如果供应商打算行使其解除合同的权利,应在意识到该事件的影响后,毫不拖延地通知买方;即使此前已与买方商定延长交货期,此规定仍然适用。

第十二条:其他损害赔偿请求

  1. 除非本《一般条款》另有规定,买方不得基于任何法律理由(包括违反合同义务或侵权行为)提出损害赔偿索赔。
  2. 但若责任基于以下情形,则不适用上述规定:(a) 《德国产品责任法》(“Produkthaftungsgesetz”);(b) 故意;(c) 所有者、法定代表人或高管的重大过失;(d) 欺诈; (e) 未履行所作出的保证;(f) 因过失导致的人身伤亡或健康损害;或 (g) 因过失违反合同基本义务(“wesentliche Vertragspflichten”)。 但是,因违反合同基本义务而产生的损害赔偿请求,应限于合同固有的可预见损害,前提是上述其他情况均不适用。
  3. 上述规定并不意味着举证责任发生变更,且该变更对买方不利。

第十三条:管辖地和适用法律

  1. 如果买方是商人,则因本合同直接或间接产生的所有争议,应仅在供应商的营业地点解决。但是,供应商也可以在买方的营业地点提起诉讼。
  2. 本合同及其解释应受德国法律管辖,不适用《联合国国际货物销售合同公约》(CISG)。

第十四条:可分割性 条款本协议中一项或多项条款的法律无效,不影响其余条款的有效性。但若要求一方继续履行合同将造成不合理的负担,则此规定不适用。

* 德语原文为权威版本:PDF