Um jederzeit einen reibungslosen Betrieb gewährleisten zu können ist es besonders wichtig, das Schaltschrankinnere wirksam vor Verunreinigungen zu schützen. Einen zuverlässigen Schutz vor Partikeln jeglicher Art kann dabei nur mit qualitativ hochwertigen Filtermedien erreicht werden.
Die Qualität eines Filtermediums definiert und bemisst sich anhand der Größe der Partikel, die das Filtermedium durchdringen können. Die größte von Grobstaubfiltern nach DIN EN 779 erreichbare Klasse ist dabei die Filterklasse G4, bei der mehr als 90 % aller Partikel größer als 10μm abgehalten werden. Standardmäßig werden bei Pfannenberg G4-klassifizierte Filtermedien eingesetzt. Ein ausreichender Schutz vor Schmutzpartikeln ist entscheidend für den täglichen Betrieb, ungeplante Ausfälle verursachen hohe Kosten und gefährden die Sicherheit von Mensch und Maschine.
„Eine thermische Überbeanspruchung ist die häufigste Ausfallursache elektronischer Systeme, da die Ausfallwahrscheinlichkeit der Bauteile mit der Betriebstemperatur steigt“, sagt Dipl.-Ing. Jörg Achenbach, Produktmanager für Schaltschrankklimatisierung bei Pfannenberg. „Die richtige Klimatisierung von Schaltanlagen ist von entscheidender Bedeutung und damit auch die Wahl des Filtermediums, welches maßgeblich dafür sorgt, dass unerwünschte Partikel nicht ins Innere des Schaltschranks vordringen und gleichzeitig die zur Kühlung benötige Luftmenge passieren lässt. Dieser Zusammenhang muss immer in Kombination mit dem eingesetzten Lüfter betrachtet werden. Wird eine der beiden Komponenten ausgetauscht funktioniert das Gesamtsystem nicht mehr wie vorgesehen – meist erlischt die IP-Schutzart und langfristige Schäden sind vorprogrammiert.“
Sicherer Schutz vor Verschmutzungen jeglicher Art
Faltenfiltermatten von Pfannenberg bieten durch die patentierte fächerförmige Struktur eine stark vergrößerte Filteroberfläche, wodurch hohe Luftmengen und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Strahlwasser erreicht werden. Im Vergleich zu Vliesfiltermatten erlauben sie eine bis um 300 Prozent verlängerte Standzeit der Filterlüfter, da Partikel effektiv abgehalten und der Luftdurchsatz nicht gestört wird. Dies bedeutet für den Anwender vor allem eines: ein sehr geringer Wartungsaufwand und somit Zeit- und Kostenersparnis.
Die Faltenfiltermatten zeichnen sich zudem durch ihre maximale Effizienz und Wirtschaftlichkeit unter den härtesten Bedingungen aus. Die nach Schutzart IP55 klassifizierten Filtermatten eignen sich besonders für anspruchsvolle Indoor- und Outdoor-Einsätze. Durch den geschlossenen Rahmen kann die Luft nicht ungefiltert in das Schaltschrankinnere eindringen. Wird dazu noch eine spezielle Regenhaube angebracht, wird die Schutzart auf IP56 angehoben.
Auch Vliesfiltermatten von Pfannenberg besitzen die nach DIN EN 779 höchste Filterklasse und sind für den Großteil von Anwendungen das perfekte Filtermedium. Vor allem in Produktionsbetrieben kommen die Filtermatten zum Einsatz und garantieren eine zuverlässige Luftfilterung diverser Staubarten bei hohem Luftdurchsatz und gewährleisten eine hohe Filterung von Partikel, sodass das Schaltschrankinnere effektiv vor Verunreinigung geschützt wird.
Ganz unabhängig von Nässe, Staub oder Schmutz ermöglichen die Filtermatten so einen zuverlässigen Schutz bei hoher Luftförderleistung. In Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg ist der Betrieb mit der gewünschten Schutzart gesichert.
Bei der Klimatisierung von Schaltschränken ist der Einsatz von Filterlüftern eine besonders kostengünstige Lösung. Filterlüfter erzeugen im Schaltschrank einen Überdruck mit kühler, gefilterter Außenluft die, nachdem sie die Wärme im Gehäuse aufgenommen hat, durch eine Austrittsöffnung entweicht. Ihr Schnappmechanismus ermöglichte einen werkzeuglosen Filtermattenwechsel in Sekunden.