Saint-Pétersbourg, Russie – La Tour de la télévision et le Pont de la Trinité.
En juin 2008, Saint-Pétersbourg est devenu la scène d'une installation lumineuse exceptionnelle. La Tour de la télévision et le Pont de la Trinité ont été illuminés dans le cadre de la Foire économique internationale. Basé sur l'illumination extraordinaire de la Tour Eiffel à Paris, le projet a été porté par une société locale sous l'égide des autorités de la ville. 9 500 feux flash Quadro R-ST de Pfannenberg ont été utilisés pour ce projet, leur choix s'est effectué sur la base de la robustesse de leur design qui garantit une longue durée de vie dans des conditions difficiles.