Dispositivos de señalización a prueba de explosiones.
Como fabricante europeo de dispositivos de señalización, Pfannenberg sigue el Código Eléctrico Internacional (International Electrical Code, IEC) para calificar e identificar el equipo que es adecuado para su uso en entornos potencialmente explosivos.
Esto se ajusta a las directivas ATEX 94/9/UE y 1999/92/UE.
Las áreas potencialmente explosivas son aquellas en las que existe el riesgo de explosión debido a circunstancias especiales.
Las zonas ex se dividen en zonas, según la probabilidad de que se produzca una atmósfera explosiva.
La determinación de las zonas es responsabilidad del operador; si es necesario, debe obtenerse el permiso de una autoridad de supervisión, como el consejo de supervisión del comercio.
| Zona 0/20 | Existe una atmósfera explosiva con frecuencia o constantemente. |
| Zona 1/21 | La atmósfera explosiva ocurre de forma ocasional. |
| Zona 2/22 | La atmósfera explosiva ocurre rara vez y solo por un corto período de tiempo. |
Al instalar un sistema en áreas potencialmente explosivas, la selección de equipos adecuados desempeña también un papel decisivo, entre otras cosas.
Aquí encontramos en el primer plano, por ejemplo:
1. La funcionalidad pura del dispositivo.
2. La adecuación a las condiciones ambientales y operativas que son esperables.
3. Los requisitos relativos a protección frente a explosiones.