SICURI. CONFORMI. PRONTI PER IL FUTURO.

Non esiste un unico refrigerante o una singola tecnologia adatta a tutte le applicazioni industriali. Pfannenberg valuta i requisiti di raffreddamento, l'applicazione, l'ambiente operativo e le esigenze lungo l'intero ciclo di vita per raccomandare la soluzione F-Gas più adatta.

Non sai da dove iniziare?

Supportiamo la tua transizione F-Gas

Pfannenberg ti supporta nel percorso di transizione F-Gas attraverso soluzioni di raffreddamento orientate all'applicazione. 

Anziché partire dal refrigerante, partiamo dall'applicazione. Valutiamo i requisiti di sicurezza, conformità normativa e ciclo di vita per raccomandare la soluzione di raffreddamento più adatta alle esigenze operative, bilanciando responsabilità ambientale, affidabilità a lungo termine e prestazioni.


Applicazione → Sicurezza → Selezione del refrigerante → Soluzione

L’applicazione al primo posto: scegliere la soluzione di raffreddamento più adatta alla tua applicazione

Ogni applicazione presenta requisiti specifici.

Prestazioni di raffreddamento, stabilità della temperatura, efficienza energetica, ambiente operativo, facilità di manutenzione e rischi lungo il ciclo di vita devono essere valutati nel loro insieme.

Una macchina utensile impiegata a livello globale deve affrontare sfide diverse rispetto a un sistema di accumulo di energia a batterie (BESS), a un'applicazione laser o a un'infrastruttura critica.

 

Per questo Pfannenberg parte dall'applicazione, non dal refrigerante.

Analizziamo l'ambiente di utilizzo, i requisiti di sicurezza e le aspettative in termini di ciclo di vita per identificare la soluzione di raffreddamento più idonea alle esigenze specifiche della vostra applicazione.

Sicurezza oltre la fabbrica: prevenire i rischi lungo l’intero ciclo di vita

La sicurezza va ben oltre i test effettuati in fabbrica.

La sicurezza delle macchine inizia dalla prevenzione dei rischi evitabili, ovunque sia possibile. I test effettuati in fabbrica rappresentano il punto di partenza, non il traguardo finale. Trasporto, ricollocazione, vibrazioni, invecchiamento dei componenti, interventi di manutenzione e danni accidentali possono infatti compromettere l'integrità di un sistema di raffreddamento./p>

Per questo motivo, le soluzioni di raffreddamento devono essere valutate non solo in termini di prestazioni e conformità normativa, ma anche in base alla loro sicurezza operativa nel lungo periodo.

Consideriamo anche il rischio residuo

Per i sistemi che utilizzano refrigeranti A1 non infiammabili, un’eventuale perdita comporta principalmente rischi di natura ambientale, prestazionale e legati alle attività di manutenzione e assistenza.

Per i sistemi che utilizzano refrigeranti A2L a bassa infiammabilità, la valutazione deve considerare anche la possibilità che una perdita possa generare una concentrazione infiammabile, in particolare all’interno di quadri o involucri chiusi oppure in prossimità di potenziali fonti di accensione.

Scegliere il refrigerante più adatto

R513A o R1234yf? Due diversi approcci alla sicurezza

R513A riduce un rischio intrinseco grazie alla sua classificazione A1 non infiammabile. R1234yf rappresenta invece una soluzione a bassissimo GWP, nei casi in cui la sua lieve infiammabilità possa essere gestita e controllata in modo sicuro attraverso un'adeguata progettazione del sistema. Se i rischi associati all'applicazione o all'intero ciclo di vita non possono essere controllati in misura sufficiente, è opportuno valutare innanzitutto una soluzione con refrigerante non infiammabile.

R513A: quando la sicurezza viene prima di tutto

R513A è un refrigerante A1 non infiammabile, raccomandato quando la valutazione dell'applicazione individua una soluzione non infiammabile come la scelta più appropriata.

Applicazioni tipiche:

  • Volumi di installazione confinati
  • Presenza di potenziali fonti di accensione
  • Ambienti gravosi
  • Lungo ciclo di vita delle apparecchiature
  • Applicazioni e processi critici per la sicurezza

Il nostro obiettivo non è raggiungere il valore di GWP più basso a qualsiasi costo. È individuare la soluzione con il minore impatto ambientale possibile, senza compromettere il livello di sicurezza richiesto dall'applicazione.

R1234yf: sicurezza garantita da una progettazione appropriata

R1234yf è un refrigerante A2L a bassissimo GWP, sempre più adottato nelle applicazioni industriali di raffreddamento.

È particolarmente indicato per applicazioni nelle quali la lieve infiammabilità può essere valutata, gestita e controllata in sicurezza attraverso un'adeguata progettazione del sistema, corrette procedure operative e una manutenzione appropriata..

Pfannenberg sta ampliando il proprio portafoglio di soluzioni compatibili con refrigeranti A2L per supportare i clienti che desiderano adottare tecnologie di raffreddamento a bassissimo GWP, mantenendo al contempo un forte orientamento a sicurezza, conformità normativa e affidabilità.

Documenti di sicurezza e supporto doganale

La soluzione sostenibile più sicura per ogni applicazione