MB Conveyors - Chiller und Wärmetauscher kühlen Kunststoffkappen auf maßgeschneiderten Flachförderbändern
Kundenspezifische Wasserkühlung als System.
Unsere Mission ist es, Produkte anzubieten, die die Probleme unserer Kunden lösen. Mit Pfannenberg haben wir erneut die beste Lösung gefunden, um die Bedürfnisse im gegebenen Kontext zu erfüllen.
MB Conveyors hat ein maßgeschneidertes Fördersystem als Teil einer Abfüllanlage für einen großen italienischen OEM in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt.
Dieser horizontale Bewegungsförderer kann eine große Vielfalt an Materialien – in diesem Fall Kunststoffkappen für eine Abfüllanlage – reibungslos und effizient bewegen.
Die Aufgabe des Förderers besteht zum einen darin, die Kappen von der Einspritz- oder Kompressionsformmaschine aufzunehmen und sie von Punkt A zu Punkt B zu transportieren. Zum anderen sollten die Kappen auch entlang des Förderweges gekühlt werden.
Pfannenberg und MB Conveyors haben gemeinsam nach einer Lösung gesucht und verschiedene Möglichkeiten vorab eingehend getestet.
Der Kunde
Seit 1985 entwickelt und fertigt MB Conveyors maßgeschneiderte Lösungen, Maschinen und Systeme für Industrie-Anwendungen mit unterschiedlichsten Anforderungen.
Das Unternehmen mit Sitz in Vicenza im Nordosten Italiens ist ein bekannter Konstrukteur und Hersteller von in Italien hergestellten Förderbändern und Hilfsmaschinen. Diese kommen heute in über 60 Ländern weltweit zum Einsatz und sind für hervorragende Leistungen auf diesem Gebiet bekannt.
Die Lösung
Um eine Kühlkomponente am Förderband selbst zu installieren, hatte MB Conveyors bereits einen kleinen Tunnel erstellt und versuchte eine Kühlung mittels klassischer Filterlüfter durchzuführen. Diese Art von Kühlung erwies sich jedoch als unzureichend für die Anforderung.
Um eine höhere Kühlleistung zu erreichen, wurde dann der Einsatz von Dachkühlgeräten in Betracht gezogen.
Dieser Lösungsansatz erwies sich zwar als wirksam in Hinblick auf die Kühlleistung, barg jedoch ein hohes Ausfallrisiko aufgrund der der stark staubhaltigen Umgebungsluft.
Pfannenberg schlug daher eine Kombination eines Chillers vom Typ RACK 2400, und eines PWD 5302 Luft-/ Wasser- Wärmetauschers vor. Diese dritte Lösung erwies sich als perfekt, da sie einerseits eine effiziente Kühlung des Förderbandes garantiert und andererseits keine kontaminierte Umgebungsluft in den Kühlkreislauf gelangen kann. Entscheidend waren zudem die hohe Qualität der Pfannenberg-Produkte, deren Robustheit in rauen Umgebungen sowie dem so gut wie wartungsfreien Betrieb.
Fakten auf einen Blick
Aufgabe
Effiziente, saubere Kühlung von Kunststoffkappen während diese auf einem Förderband entlang laufen, bei stark staub-belasteter Umgebungsluft
Anwendung
Fördersystem als Teil einer großen Getränkefabrik
Verwendete Produkte
Chiller RACK 2400 in Kombination mit Luft-/Wasser-Wärmetauschern, Typ PWD 5302
Erfolgsfaktoren
- Produkte mit hoher Qualität
- Effiziente Kühlung in rauen Umgebungen
- Geringe Wartung
| Beschreibung | Sprache | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|
Case Study MB ConveyorsChiller und Wärmetauscher kühlen Kunststoffkappen auf maßgeschneiderten Flachförderbändern. |
|
500 KB | Download | |
Case Study MB ConveyorsChiller und Wärmetauscher kühlen Kunststoffkappen auf maßgeschneiderten Flachförderbändern |
|
490 KB | Download |