Case Study
El refrigerador a medida satisface el control de temperatura en el reactor de síntesis química.
Pfannenberg encaja el refrigerador en el espacio confinado dentro de un Ferrator® embalado, destinado al tratamiento de agua y aguas residuales en países del tercer mundo.
En su intento por desarrollar una sistema de síntesis de ferrato asequible, Ferrate Treatment Technologies, LLC de Orlando se dirigió a Pfannenberg buscando ayuda para desarrollar una solución de refrigeración por líquido para un pequeño sistema a base de armario.
Si bien ya utilizaban refrigeradores Pfannenberg para mayores sistemas de síntesis de ferrato basados en camiones, ningún refrigerador embalado estándar era capaz de integrar perfectamente dentro del concepto del sistema Ferrator basado en armario autocontenido.
El tratamiento o «depuración» de agua debe hacer frente a dos requisitos fundamentales. eliminar la contaminación dentro del agua adquirida antes de utilizar o consumir (agua potable); y eliminar la contaminación dentro del agua utilizada antes de su devolución al entorno (aguas residuales). Para ambos requisitos, un elemento de depuración implica la desinfección que puede lograrse por varios métodos destinados a matar, eliminar u oxidar la contaminación. Las técnicas incluyen la separación mecánica, tal como la filtración y la ósmosis inversa; la exposición a luz ultravioleta y la radiación; y la adición de sustancias químicas, como cloro u ozono y ahora el ferrato. Cada técnica posee sus propias ventajas, inconvenientes, relación coste-efectividad, y la capacidad de expansión para tratar el volumen de agua afectado.
La oxidación es un proceso que provoca la descomposición química así como la desintegración de sustancias tanto orgánicas como inorgánicas, y es fundamental para la eliminación de la contaminación en el agua. Como aditivo químico, el ferrato posee extraordinarias capacidades de oxidación; no obstante, históricamente ha venido siendo bastante costoso de fabricar, lo que ha limitado su uso principalmente a aplicaciones e investigación en laboratorio. Los intentos para producir de forma económica y comercialmente viable grandes cantidades de ferrato tuvieron un éxito limitado hasta que Ferrate Treatment Technologies, LLC de Orlando (FTT) transformaron las reglas del juego al crear un proceso de síntesis simplificado y un equipo de producción en el lugar de uso. Al eliminar los costes de almacenamiento, manipulación y transporte asociados a un producto preembalado, FTT ha reducido los costes de implementación del ferrato en más de un 85 %.
El refrigerador de bastidor abierto de Pfannenberg dentro del Ferrator embalado. Cuando FTT se enfrentó a problemas con los refrigeradores de otro fabricante, se pusieron en contacto con Pfannenberg para adquirir refrigeradores EB 150 pata sistemas sobre plataforma móvil. Debido a su feliz experiencia con los refrigeradores Pfannenberg para estas aplicaciones, FTT acudió nuevamente a Pfannenberg para solicitar ayuda en un proyecto en el que tenían que encajar un sistema Ferrator de menor escala dentro de un armario eléctrico. Inicialmente se utilizó con éxito un refrigerador embalado CC 6301; sin embargo, los nuevos criterios de diseño exigían una ulterior miniaturización y este refrigerador embalado estándar ya no encajaba. El equipo de ingeniería de Pfannenberg puso manos a la obra para diseñar, construir y entregar un refrigerador de bastidor abierto sobre la base del CC 6301 que pudiera caber dentro de los límites del pequeño armario eléctrico Ferrator.
Resumen.
El agua es un recurso vital con una demanda en constante crecimiento debido a la presión demográfica, la actividad y el aumento de población. El agua limpia es una necesidad tanto para la salud humana como para la sostenibilidad medioambiental. Dado el suministro limitado de ella que puede encontrarse en la Tierra, la humanidad tiene que utilizar y desarrollar formas para proteger y garantizar la disponibilidad de agua limpia.
Las tecnologías más novedosas en que interviene la ósmosis inversa para desalinización aumentarán el suministro de agua limpia obtenida de los mares, al tiempo que las mejoras en las tecnologías de desinfección resultarán vitales para el reciclado y la conservación de agua fresca de origen pluvial extraída de lagos, ríos y pozos. Los controles automatizados, las bombas y las reacciones químicas que intervienen en estos procesos pueden ser protegidos todos ellos mediante productos de Pfannenberg.
| Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
|---|---|---|---|---|
Case Study Ferrate Treatment |
|
3,1 MB | Descargar |