Case Study
Un centrale de refroidissement sur mesure permet de contrôler la température dans un réacteur de synthèse chimique.
Pfannenberg adapte le centrale de refroidissement dans un espace restreint à l'intérieur d'un Ferrator® conditionné, destiné au traitement de l'eau et des eaux usées dans les pays du tiers monde.
Dans sa quête pour développer un système de synthèse de ferrate abordable, Ferrate Treatment Technologies, LLC d'Orlando a demandé à Pfannenberg de l'aider à développer une solution de refroidissement liquide pour un petit système en armoire.
Bien qu'ils utilisaient déjà des centrales de refroidissement Pfannenberg pour des systèmes de synthèse de ferrate plus grands, basés sur des remorques, aucun centrale de refroidissement standard n'était capable de s'intégrer de façon transparente dans le concept du système autonome Ferrator basé sur une armoire.
Le traitement ou le "nettoyage" de l'eau répond à deux exigences principales : éliminer la contamination de l'eau acquise avant de l'utiliser ou de la boire (eau potable) ; et éliminer la contamination de l'eau utilisée avant de la rejeter dans l'environnement (eaux usées). Pour ces deux exigences, un élément de nettoyage implique la désinfection qui peut être accomplie par plusieurs méthodes destinées à tuer, éliminer ou oxyder la contamination. Les techniques comprennent la séparation mécanique, comme le filtrage et l'osmose inverse, l'exposition aux rayons ultraviolets et aux radiations, et l'ajout de produits chimiques comme le chlore ou l'ozone, et à présent le ferrate. Chaque technique a ses propres avantages, ses inconvénients, son rapport coût-efficacité et sa capacité à être mise à l'échelle afin de traiter le volume d'eau concerné.
L'oxydation est un processus qui entraîne la décomposition chimique et la dégradation des substances organiques et non organiques et qui est essentiel pour éliminer la contamination de l'eau. En tant qu'additif chimique, le ferrate possède d'extraordinaires capacités d'oxydation, mais sa fabrication a toujours été assez coûteuse, ce qui a limité son utilisation principalement aux applications de recherche en laboratoire. Les tentatives de production de quantités économiques et commercialement viables de ferrate ont connu un succès limité jusqu'à ce que Ferrate Treatment Technologies, LLC d'Orlando (FTT) change la donne en créant un processus de synthèse rationalisé et un dispositif de production au point d'utilisation. En éliminant les coûts de stockage, de manutention et de transport associés à un produit préconditionné, FTT a réduit les coûts de déploiement du ferrate de plus de 85 %.
Un centrale de refroidissement Pfannenberg à cadre ouvert à l'intérieur d'un Ferrator conditionné. Lorsque FTT a rencontré des problèmes avec les centrales de refroidissement d'un autre fabricant, ils ont contacté Pfannenberg pour qu'il leur fournisse des centrales de refroidissement EB 150 pour les systèmes sur skid. Suite à leur expérience réussie avec les centrales de refroidissement Pfannenberg pour ces applications, FTT s'est à nouveau tourné vers Pfannenberg pour obtenir de l'aide dans le cadre d'un projet visant à intégrer un système Ferrator à plus petite échelle dans un boîtier. Initialement, un centrale de refroidissement CC 6301 avait été utilisé avec succès ; cependant, de nouveaux critères de conception exigeaient une miniaturisation plus poussée et ce centrale de refroidissement standard ne convenait plus. L'équipe d'ingénieurs de Pfannenberg s'est donc attelée à la conception, à la construction et à la livraison d'un centrale de refroidissement à châssis ouvert basé sur le CC 6301 qui pouvait s'adapter aux limites du petit boîtier de Ferrator.
Résumé.
L'eau est une ressource vitale dont la demande ne cesse de croître en raison de la pression exercée par l'expansion, l'activité et l'augmentation de la population humaines. L'eau propre est une nécessité pour la santé humaine et la durabilité environnementale. L'approvisionnement en eau étant limité sur terre, l'Homme doit utiliser et développer des moyens de protéger et de garantir la disponibilité d'une eau propre.
Les nouvelles technologies impliquant l'osmose inverse pour le dessalement augmenteront l'approvisionnement en eau douce provenant des mers, tandis que les améliorations des technologies de désinfection seront vitales pour le recyclage et la conservation de l'eau douce dépendant des précipitations provenant des lacs, des rivières et des puits. Les contrôles automatisés, les pompes et les réactions chimiques utilisés dans ces efforts peuvent tous être protégés par les produits de Pfannenberg.
| Description | Langue | Type | Dimensions | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|
Case Study Traitement au ferrate |
|
3,1 MB | Téléchargement |