Temperaturkontrolle von Wechselrichtern
Ein Photovoltaik-Kraftwerk, auch Solarpark, Solarfarm oder Solarkraftwerk genannt, ist eine große, ans Netz gekoppelte Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage), die für die Versorgung mit kommerziellem Strom ausgelegt ist.
PV-Kraftwerke werden auf der ganzen Welt gebaut, auch in Höhenlagen, bei extremen Temperaturen, in Meeresnähe und in von Sand und Staub geprägten Wüstengebieten. Der Wechselrichter ist das Herzstück jeder PV-Anlage; er wandelt den Gleichstrom der PV-Module in netzkonformen Wechselstrom um und speist diesen in das öffentliche Netz ein. Zugleich steuert und überwacht er die gesamte Anlage.
Die Kontrolle der Temperatur in den Schaltschränken - und damit die Sicherstellung der Unversehrtheit der Komponenten - ist eine entscheidende Aufgabe.
Die Outdoor-Kühlgeräte von Pfannenberg sind die bevorzugte Wahl - wegen der hohen Schutzart (vergleichbar mit IP 56) in Verbindung mit der Zuverlässigkeit beim Einsatz unter extremen Bedingungen. Die komplette Serie DTS 3000 wurde mit Hochtemperaturverdichtern und größeren Verflüssigern entwickelt, um bei Outdoor-Applikationen, die eine maximale Umgebungstemperatur von +55 °C erfordern - wie z. B. an Straßenrändern, auf Dächern oder in der Wüste - die beste Leistung zu erzielen. Außerdem sind diese Kühlgeräte UL-gelistet.
Bei einigen Anwendungen, bei denen der Platzbedarf im Inneren des Containers begrenzt werden musste, haben sich Sytemintegratoren für Pfannenberg DTT-Kühlgeräte entschieden. Deren entscheidener Vorteil ist die Installation auf dem Dach des Schaltschranks mit einem integrierten Kondensatmanagementsystem, das dessen Filtration im Schaltschrank verhindert.
In anderen Fällen sind die Wechselrichterstationen in großen Containern (z.B. 40'HC) untergebracht, in denen eine Raumklimatisierung vorgesehen ist. Hier kann jede Station anstelle von DTS-Kühlgeräten mit den bewährten Pfannenberg Außenfilterlüftern der 4. Generation ausgestattet werden, die für anspruchsvolle Innen- und Außenanwendungen die Schutzart IP 55 bieten. UV-geschützt.
Da Solaranlagen in der Regel in abgelegenen und isolierten Gebieten, oft sogar in Wüstengebieten, stehen, sind sie großen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Hierfür benötigen die Wechselrichterstationen auch Heizlüfter, die die Wechselrichter im richtigen Betriebsbereich halten.
Wasserkühlung für Batteriespeicherschränke
Obwohl der Einsatz von Energiespeichern nie zu 100 % effizient ist - ein Teil der Energie geht immer bei der Umwandlung und Rückgewinnung verloren - ermöglicht die Speicherung die flexible Nutzung von Energie zu anderen Zeiten als dem Erzeugungszeitpunkt. So kann die Speicherung die Systemeffizienz und die Ausfallsicherheit erhöhen und die Stromqualität verbessern, indem Angebot und Nachfrage aufeinander abgestimmt werden.
Eine gängige Speichertechnologie sind Lithium-Ionen-Batterien, die ein Wärmemanagement erfordern, um einen effizienten, dauerhaften und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Dabei ist die Temperaturstabilität für die Leistung und Haltbarkeit der Batterie entscheidend.
Wetterschutzhauben, optische und akustische Signalisierung
Aktive Wasserkühlung durch Chiller ist die beste Methode des Wärmemanagements, um die Leistung der Batteriepacks zu verbessern, so dass Lithium-Ionen-Batterien eine höhere Energiedichte und eine gleichmäßige Wärmeableitung erreichen können. Werden Schaltschränke mit Hochdruckreinigern gereinigt oder sind sie schweren Umgebungsbedingungen mit starkem Regen ausgesetzt, sind Regenhauben als zusätzlicher Schutz des Gehäuses zu empfehlen.
Unsere äußerst robusten Signalisierungslösungen tragen zum reibungslosen Betrieb von Solarstromanlagen bei. Ein akustisches und optisches Signal an der Containertür ermöglichen eine Zustandsanzeige und eine komfortable Störungsmeldung.
Statistik und Trends
August 2022. Die globale Solarkapazität hat sich seit 2018 innerhalb von 3 Jahren verdoppelt und lag im April 2022 bei 1 Terawatt. Der globale Solarmarkt wächst exponentiell. Es dauerte etwa ein Jahrzehnt, bis die weltweite Solarkapazität 1 TW erreichte, ausgehend von 100 GW im Jahr 2012, während sie sich bis 2025 auf 2,3 TW mehr als verdoppeln soll.
Die Solarenergie ist nach wie vor die am schnellsten wachsende erneuerbare Energiequelle und macht mehr als die Hälfte der 302 GW an erneuerbaren Energien aus, die bis 2021 weltweit installiert wurden. Mit einem Zubau von 168 GW hat die Solarenergieindustrie über 70 GW mehr installiert als der nächstgrößte Installateur - die Windenergie - und mehr als alle nicht-solaren erneuerbaren Energien zusammen.
(Quelle: solarpowereurope.org)