Control de la temperatura del inversor
Una estación de energía fotovoltaica, también conocida como parque solar, granja solar o planta de energía solar, es un sistema de energía fotovoltaica conectado a la red a gran escala (sistema PV) diseñado para el suministro de energía comercial.
Las plantas de energía fotovoltaica se construyen en todo el mundo, incluidas áreas de gran altitud, temperatura extrema, proximidad al mar y áreas desérticas afectadas por la arena y el polvo. El inversor es el corazón de toda planta fotovoltaica; convierte la corriente continua de los módulos fotovoltaicos en corriente alterna compatible con la red y la alimenta a la red pública. Al mismo tiempo, controla y monitoriza toda la planta.
Controlar la temperatura en el interior de los armarios eléctricos, y por tanto garantizar la salud de sus componentes, es una tarea crucial.
Los climatizadores para exteriores de Pfannenberg son la opción preferida, debido al alto nivel de protección (comparable a IP 56) junto con la confiabilidad de trabajar en condiciones extremas.
Pfannenberg's outdoor cooling units are the preferred choice – because of the high protection level (comparable to IP 56) together with the reliability of working in extreme conditions. La serie DTS 3000 completa se diseñó utilizando compresores de alta temperatura y condensadores más grandes para funcionar mejor en aplicaciones al aire libre que requieren una temperatura
ambiente máxima de +55 °C – tales como ubicaciones al borde de la carretera, en la azotea o en el desierto. Además, estas unidades de refrigeración están homologadas por UL.
En algunas aplicaciones en las que era necesario limitar el consumo de espacio dentro del contenedor, el integrador de sistemas eligió los climatizadores Pfannenberg DTT.
Su prerrogativa es la instalación en el techo del armario eléctrico de un sistema integrado de gestión de condensados que evita su filtración en el interior del armario eléctrico.
En otros casos, las estaciones inversoras están contenidas dentro de grandes contenedores (es decir, 40'HC), en los que se proporciona acondicionamiento de la habitación. Aquí, en lugar de climatizadores DTS, cada estación puede equiparse con ventiladores con filtro para exteriores, que ofrecen IP 55 para aplicaciones exigentes en interiores y exteriores. Protegido contra los rayos ultravioleta.
Dado que las plantas solares suelen estar ubicadas en áreas remotas y aisladas, a menudo incluso en áreas desérticas, están expuestas a grandes variaciones de temperatura. Para ello, las estaciones inversoras también necesitan termoventiladores que mantengan los inversores en el rango de funcionamiento adecuado.
Refrigeración por agua para armarios de almacenamiento de energía de batería
Aunque el uso del almacenamiento de energía nunca es 100 % eficiente (siempre se pierde algo de energía al convertirla y recuperarla), el almacenamiento permite el uso flexible de la energía en diferentes momentos de cuando se generó. Por lo tanto, el almacenamiento puede aumentar la eficiencia y la resiliencia del sistema, y puede mejorar la calidad de la energía al igualar la oferta y la demanda. Las baterías de iones de litio son una tecnología de almacenamiento común que requiere una gestión térmica para lograr un funcionamiento eficiente, duradero y seguro, mientras que la estabilidad de la temperatura es crucial para el rendimiento y la durabilidad de la batería.
La refrigeración activa por agua a través de refrigeradores es el mejor método de gestión térmica para mejorar el rendimiento del paquete de baterías, lo que permite que las baterías de iones de litio alcancen una mayor densidad de energía y una disipación uniforme del calor.
Protección contra la intemperie, alarmas sonoras y visuales
Si los gabinetes de control se limpian con limpiadores de alta presión o si están expuestos a condiciones ambientales severas con fuertes lluvias, se recomiendan cubiertas contra la lluvia como protección adicional del gabinete.
Nuestras soluciones de señalización extremadamente robustas contribuyen al buen funcionamiento de las plantas de energía solar: una alarma acústica y visual colocada en la puerta del contenedor ofrece una pantalla de estado y una conveniente alarma de falla.
Estadísticas y tendencias
Agosto de 2022. La capacidad solar mundial se duplicó en 3 años a partir de 2018, lo que llevó la flota solar mundial a una capacidad de 1 teravatio en abril de 2022. El mercado solar mundial está creciendo exponencialmente. Tomó alrededor de una década para que la capacidad solar mundial alcanzara 1 TW, de 100 GW en 2012, mientras que se espera que se duplique con creces a 2,3 TW para 2025.
La energía solar sigue siendo la energía renovable de más rápido crecimiento, representando más de la mitad de los 302 GW de capacidad renovable instalada internacionalmente en 2021. Con 168 GW de adiciones, la energía solar instaló más de 70 GW más que el siguiente mayor instalador, la eólica, y más que todos los no solares. renovables combinadas.
(fuente solarpowereurope.org)