Case Study
Duravit. La qualità totale dal quadro elettrico all'arredo bagno.
Duravit, un produttore mondiale di arredo bagno di design, con sede a Hornberg nella regione tedesca della foresta nera, si caratterizza per l'alta qualità e l'uso intelligente della tecnologia.
Nello stabilimento produttivo di mobili da bagno di Schenkenzell, è stato necessario sostituire il sistema di raffreddamento di processo per una bordatrice. Per questo Duravit ha scelto un refrigeratore Pfannenberg, specialista nel raffreddamento, che ora sta facendo il suo lavoro per mantenere la corretta temperatura. “L'unità Pfannenberg è di alta qualità. Lo accendi e funziona. È stato consegnato velocemente, e il team delle vendite è stato davvero di supporto. L’intero processo è stato molto fluido” dice Peter Brüstle, l’elettricista responsabile di Duravit.

Con 5.700 dipendenti nel mondo e un fatturato di 380 milioni di euro (2013), Duravit è un leader mondiale nella fornitura di articoli sanitari in ceramica, mobili da bagno, docce e vasche da bagno, sistemi idromassaggio e benessere, WC con doccia, saune, lavelli e accessori. Nello stabiliento di Schenkenzell, dove Duravit produce i propri mobili da bagno di alta qualità, era necessario sostituire un refrigeratore installato 12 anni prima, per raffreddare gli armadi di comando del sottosistema di una macchina bordatrice.
La consulenza, per iniziare
Lo specialista degli articoli sanitari si è prima rivolto al consulente tecnico Konrad Weinmann per un consiglio.
Come partner di vendite e distributore per una vasta gamma di rinomati prodotti, questa azienda a conduzione familiare funge da Centro di Competenza Pfannenberg (PCC) per quanto riguarda il quadro elettrico e il raffreddamento di processo, nonché la tecnologia di segnalazione visiva e sonora.
Il membro dello staff tecnico del PCC, Philipp Weinmann, conosceva già lo stabilimento Duravit di Schenkenzell e, in quanto sperto nella gestione termica dei quadri elettrici, sapeva esattamente di cosa si trattasse. In collaborazione con un referente Pfannenberg, Vincent von Wieding, ha eseguito un’analisi dei bisogni e visitato personalmente la sede. Alla fine di questo processo la soluzione era chiara: il nuovo refrigeratore per i quadri elettrici della bordatrice sarebbe stato di tipo EB 65 WT con una configurazione personalizzata.
Raffreddamento affidabile
La macchina bordatrice incolla i profili agli arredi bagno. Con l'incollatura su due lati in contemporanea e quattro lati da gestire, ogni articolo passa attraverso la macchina due volte e migliaia di articoli vengono elaborati al giorno. A causa di un alto livello di polvere nella produzione di mobili, un sistema di raffreddamento a circuito chiuso con refrigerante ad acqua è la soluzione ideale per la gestione termica dei quadri elettrici. In estate la temperatura dell’ambiente può salire fino a 40 °C quando la luce del sole splende attraverso il tetto di vetro dello stabilimento Schenkenzell. Ciò rende particolarmente importante una soluzione di raffreddamento affidabile e ad alte prestazioni.
L'unità Pfannenberg offre il massimo della qualità. Basta accenderla e funziona. È stato consegnata rapidamente e il team di vendita si è impegnato molto. L'intero processo è stato molto fluido.
Personalizzazione
Una caratteristica fondamentale della serie Pfannenberg EB è l'architettura modulare, che rende i chiller semplici da adattare alle singole applicazioni. Duravit ha scelto le seguenti tra le 30 opzioni standard disponibili per l'EB 65 WT: flussostato con allarmi individuali, monitoraggio del livello per il serbatoio, termostato, connettori Harting a 6 vie per collegamenti di alimentazione e segnale, rotelle di trasporto e monitoraggio del filtro di ingresso con pressione sensori. Inoltre Duravit ha optato per una speciale pompa potenziata con una pressione nominale fino a 5 bar, invece della standard 3 bar con 35 litri in funzionamento a 50 Hz.
Il serbatoio del refrigerante (l'acqua refrigerata contiene il 20 % del refrigerante Pfannenberg Protect) è anche monitorato da un sensore in modo che il personale di servizio venga informato prontamente quando il serbatoio deve essere riempito. I sensori di pressione controllano anche il flusso d'aria attraverso il filtro di ingresso. Questo permette una manutenzione preventiva e riduce la necessità di parti soggette a usura.
Gli allarmi sono resi possibili dalla capacità del refrigeratore di scambiare i segnali di controllo con la bordatrice attraverso i connettori Harting. Il display HMI rende l'operatività dell'EB 60 conveniente per gli utenti, che possono anche vedere i messaggi di errore e le relative cause sul display.