Rendere possibile oggi l'energia del futuro.
Una rete intelligente è una rete elettrica che utilizza tecnologie digitali e altre tecnologie avanzate per monitorare e gestire il trasporto di elettricità da tutte le fonti di generazione per soddisfare le diverse esigenze di elettricità degli utenti finali. Le reti intelligenti coordinano le esigenze e le capacità di tutti i generatori, operatori di rete, utenti finali e stakeholder del mercato elettrico per far funzionare tutte le parti del sistema nel modo più efficiente possibile, riducendo al minimo i costi e gli impatti ambientali e massimizzando l'affidabilità, la resilienza e la stabilità del sistema.
Le utility europee e statunitensi con ambiziosi piani strategici per diventare aziende digitali sono all'avanguardia nella spesa, nell'innovazione e nella diffusione di reti elettriche intelligenti.
Nel 2020, la State Grid Corporation of China ha anche annunciato l'intenzione di investire ~CNY 25 miliardi (USD 3,5 miliardi) in infrastrutture digitali per supportare progetti basati sulla tecnologia come parte degli sforzi per rivitalizzare l'economia. Nell'effettuare questa transizione, alcuni giocatori si sono già affidati alla nostra tecnologia di gestione termica per i quadri elettrici.
Quadri elettrici intelligenti: gestione termica intelligente
Lunghi percorsi di trasmissione ad altissima tensione conducono l'energia eolica, solare e idrica alle megalopoli. Le stazioni di trasformazione digitali svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo della rete di trasporto intelligente. I loro sistemi di commutazione isolati in gas e i convertitori di tensione e corrente sono dotati di armadi elettrici intelligenti che contengono componenti per comunicare con il centro di controllo, tra le altre caratteristiche. Questi quadri elettrici includono condizionatori appositamente sviluppati da Pfannenberg. Per consentirne l'integrazione nel sistema di comunicazione del centro di controllo, i condizionatori dispongono di un sistema di controllo intelligente e di un'interfaccia RS 485 per il trasferimento di dati seriali ad alta velocità.
L'autodiagnosi integrata riduce al minimo la necessità di manutenzione, che l'unità comunica al centro di controllo, se necessario. I lunghi condotti dell'aria consentono un flusso d'aria perfetto attraverso il quadro elettrico ed eliminano i punti caldi. Il corpo in acciaio inossidabile e il condensatore con una spaziatura delle alette particolarmente ampia, offrono una protezione altamente efficace contro l'aria ambiente fortemente contaminata e aggressiva. Poiché gli armadi elettrici intelligenti sono generalmente collocati all'aperto e sono esposti alle variazioni di temperatura e agli agenti atmosferici, i condizionatori sono dotati di riscaldamento integrato. Ciò significa che l'interno del quadro elettrico può essere protetto dalla corrosione, anche in inverno e in un clima umido, e che la temperatura può essere mantenuta costantemente ad un livello ideale per i componenti elettronici.
Massima disponibilità del centro di controllo
Le stazioni di trasformazione digitali nelle reti intelligenti in espansione sono dotate di centri di controllo abilitati alla comunicazione. Questi sono disposti in container completamente attrezzati. Il raffreddamento della loro sofisticata elettronica viene effettuato da potenti condizionatori outdoor dotati di interfacce di comunicazione.
L'internet dell'energia
La creazione di reti elettriche intelligenti, abilitate alla comunicazione e flessibili, è considerata una delle più grandi sfide tecniche del nostro tempo. In qualità di azienda leader nel campo della gestione termica industriale, offriamo soluzioni idonee già oggi. Con le nostre innovazioni sosteniamo lo sviluppo di reti intelligenti in tutto il mondo, sulla strada per la creazione di un Internet dell'energia globale.