Un parco eolico - o centrale eolica - è un gruppo di turbine eoliche utilizzate per produrre elettricità. I parchi eolici possono variare in dimensioni da un piccolo numero a diverse centinaia di turbine eoliche, ricoprendo aree anche molto vaste. I parchi eolici possono essere installati sulla terra ferma (onshore) o in mare aperto (offshore).
Non richiedendo l'uso di carburante, i parchi eolici hanno un impatto minore sull'ambiente rispetto a molte altre forme di generazione di energia e sono spesso indicati come una buona fonte di energia verde.
I principali produttori mondiali di impianti eolici e i loro fornitori ripongono la propria fiducia nelle nostre innovative soluzioni di gestione termica e segnalazione.
Controllo umidità e condensa
Gli impianti nei parchi eolici offshore sono esposti a un'elevata umidità: una gestione termica affidabile è fornita da scambiatori di calore aria/aria che proteggono ermeticamente gli interni dei quadri elettrici da condizioni ambientali difficili.
Termostati e igrostati assicurano una temperatura costante e rilevante per la protezione contro la formazione di condensa all'interno dell'armadio. Controllano l'umidità e la temperatura, in combinazione con i riscaldatori o i ventilatori con filtro per quadri elettrici.
Protezione dei comandi da polvere e sabbia
I ventilatori con filtro forniscono un raffreddamento affidabile, il massimo flusso d'aria e il minimo consumo di energia per le unità di controllo, anche quando l'aria è contaminata da polvere e sabbia.
In quasi tutti i sistemi moderni vengono utilizzati convertitori di frequenza. Gli scambiatori di calore aria/acqua sono il mezzo appropriato per mantenere la massima disponibilità della loro sofisticata elettronica di controllo anche a temperature ambiente elevate. Realizzati in acciaio inossidabile, non richiedono manutenzione e forniscono un raffreddamento efficiente dal punto di vista energetico, anche se esposti a forti contaminazioni di polvere e sporco.
Avviamento sicuro del rotore
Per avviare il rotore in sicurezza dopo un arresto dovuto a condizioni meteorologiche o manutenzione, abbiamo sviluppato un termoventilatore compatto e certificato per la resistenza alle vibrazioni. Con livelli di prestazione che vanno da 250 a 1.000 W, con una temperatura di stoccaggio e di esercizio da –40 °C a +70 °C, offre disponibilità di regolazione anche in condizioni estreme.
Raffreddamento del sistema di controllo
I condizionatori Green Series vengono utilizzati per raffreddare il generatore elettrico all'interno della navicella.
Alcune turbine hanno generatori raffreddati ad acqua, quindi utilizzano refrigeratori della famiglia EB 2.0 WT a questo scopo.
Segnalazioni e allarmi
Le nostre soluzioni di segnalazione estremamente robuste contribuiscono al buon funzionamento degli impianti di energia eolica, inclusa la segnalazione di ostacoli al volo aereo,
segnalatori di stato per gli ascensori, segnali acustici all'avvio dell'impianto e allarmi antincendio.
Statistiche e tendenze
Agosto 2022. L'industria eolica globale ha avuto il suo secondo anno migliore nel 2021, con quasi 94 GW di capacità aggiunti a livello globale, dietro la crescita record del 2020 solo dell'1,8%. 21,1 GW di capacità eolica offshore sono stati commissionati nel 2021, l'80% dei quali solo in Cina. La capacità totale di energia eolica globale è ora fino a 837 GW, aiutando il mondo a evitare oltre 1,2 miliardi di tonnellate di CO2 all'anno, equivalente alle emissioni annuali di carbonio del Sud America.
Secondo le politiche attuali, 557 GW di nuova capacità dovrebbero essere aggiunti entro il 2026. Si tratta di più di 110 GW di nuove installazioni ogni anno fino al 2026.
Tuttavia, questa crescita deve quadruplicare entro la fine del decennio se il mondo vuole rimanere sulla rotta per un percorso di 1,5 °C e emissioni zero entro il 2050.
(fonte GWEC Global Wind Report 2022)