Schaltschrankheizungen: Für viele nur ein Quader, der dafür sorgen soll, dass es kritischen Komponenten in Schaltschränken bzw. Elektronikgehäusen nicht zu kalt wird. Ach ja und natürlich, dass kein Kondensat entsteht. Das mögen elektrische Bauteile nämlich nicht, klar! Wenn man erkannt hat, dass eine Heizung schon sein muss, schließen sich folgende Fragen an: Wie viel Watt werden gebraucht? Wo ist Platz? Ist die Lösung den Preis wert?
Um auszurechnen, wie viel Heizleistung nominell gebraucht wird, um eine Mindesttemperatur in einem Gehäuse zu gewährleisten, bieten die meisten Hersteller Berechnungsprogramme an (siehe Pfannenberg Sizing Software). Kennt man einige Umgebungswerte des Aufstellungsortes und Materialwerte des Gehäuses, lässt sich schnell ein Wert ermitteln.
Um sicherzugehen, dass Kondensat vermieden wird, ist allerdings eine andere Betrachtung notwendig. Nämlich welche die ungünstige Paarung von relativer Luftfeuchte und Temperatur darstellt, der das Gehäuse ausgesetzt wird. So erkennt man, inwiefern größere Temperaturdifferenzen (auch wenn es außerhalb des Gehäuses relativ warm ist) vermieden werden müssen, um der Kondensatbildung vorzubeugen.
Außerdem ist es wichtig, dass die Wärme alle Bauteile im Gehäuse erreicht. Grundsätzlich ist es vorteilhaft, die Heizung in Bodennähe zu platzieren, um die natürliche Konvektion zu nutzen (z.B. FLH-T, siehe Bild 2). Bei der Platzierung von Heizgeräten sollten nicht nur deren Dimensionen berücksichtigt werden, sondern auch die Abstände zu angrenzenden Bauteilen und elektrischen Anschlüssen.
Neben der Klärung der Platzierung stellt sich die Frage, wie lange und unter welchen Umständen die Heizung funktionieren soll. Strahlungsheizungen laufen ewig, sind aber in der maximalen Heizleistung und Warmluftverteilung limitiert. Lüfterheizungen haben dahingegen mit dem Lüfter eine Komponente, deren Laufzeit sehr qualitätsabhängig ist. Bei Pfannenberg baut man auf Qualitätskomponenten, deren Qualitätsversprechen durch designtechnische und qualitätssichernde Maßnahmen sowie Zertifizierungen argumentativ unterlegt sind.
Heizlüfter sind also nicht einfach nur Quader mit bestimmten Dimensionen und einer Heizleistung. Der richtige Einsatz von zuverlässigen Komponenten vermeidet kondensatbedingte Schäden und entsprechende Folgekosten.
Unsere technische Beratung und geeignete Produkte finden Sie hier: Heizungen - Pfannenberg.