Case study
Grandi spazi comportano un elevato rischio di incendio: dispositivi acustici di allarme antincendio nei centri logistici
Pfannenberg equipaggia l'hub di distribuzione presso uno dei maggiori rivenditori online al mondo con dispositivi di segnalazione acustici.
Il mercato tedesco, da solo, movimenta la spedizione di 3 miliardi di pacchi all'anno e il trend è in crescita. Per gestire gli enormi volumi di merci che verranno inviati in futuro, continuano a nascere nuovi centri logistici. In essi, le grandi quantità di imballaggi di cartone rendono il rischio di incendio piuttosto elevato. La pianificazione di un sistema di allarme antincendio per spazi così grandi deve tenere conto di diversi fattori, tra cui i regolamenti locali sull'edilizia, un design ben congegnato e la conformità alle normative. Di seguito viene descritto come fornire un sistema di allarme sicuro, conforme alle normative ed economico per un centro logistico; in questo caso, lo specialista di elettronica Pfannenberg ha messo in sicurezza l'hub di distribuzione di 10.000 m2 di uno dei principali rivenditori online al mondo con dispositivi di allarme antincendio.

Le norme attuali stabiliscono che il suono generato dai dispositivi di segnalazione acustica deve superare il livello di rumore ambientale di 10 dB (A) in ogni momento. Ciò rende spesso difficile per i pianificatori e gli specialisti degli allarmi antincendio determinare il numero di dispositivi necessari per fornire un allarme adeguato agli ampi spazi, che rispetti gli standard e allo stesso tempo sia conveniente.
Un tipico centro logistico si estende su un'ampia superficie e ha soffitti alti. Le scaffalature da parete a parete rendono difficile per i dipendenti percepire un allarme in caso di emergenza, ad esempio un incendio. Questo è il motivo per cui è particolarmente importante pianificare un sistema di segnalazione efficace che protegga in ogni momento. Il sistema di allarme antincendio è generalmente costituito da un sistema installato in tutto l'edificio con dispositivi di segnalazione acustici e visivi.
La progettazione di un sistema di allarme antincendio deve prevedere un numero sufficiente di sirene per garantire che nessuno rimanga all'oscuro di un'emergenza. L'EN 54-3 afferma che il livello sonoro dei dispositivi di segnalazione acustici utilizzati deve superare il livello di rumore ambientale di 10 dB (A) in ogni momento. Il segnale deve inoltre soddisfare i requisiti normativi per quanto riguarda il tipo di tono. Tuttavia, ciò che è rappresenta davvero una sfida per i progettisti, gli installatori e gli esperti dei sistemi di allarme antincendio è definire quanti dispositivi siano davvero necessari per fornire un sistema di allarme appropriato.
Gestire la sicurezza attraverso un'area di segnalazione visibile
In questo caso particolare, Pfannenberg, insieme al system integrator, ha utilizzato il proprio metodo di pianificazione "Copertura 3D". Ciò consente di determinare l'effettivo campo di segnalazione della copertura dei dispositivi di segnalazione acustici in relazione all'altezza, alla larghezza e alla lunghezza dello spazio. Con la Copertura 3D integrata nello strumento di progettazione online gratuito "Pfannenberg Sizing Software" (PSS), i nostri esperti sono stati in grado di progettare la soluzione di segnalazione ottimale. Il software calcola non solo i singoli valori, ma fornisce anche una raccomandazione informata per i dispositivi di segnalazione adatti e il loro posizionamento.
I calcoli hanno mostrato che la soluzione perfetta è rappresentata dall'installazione di 96 sirene della serie PATROL PA 20 (120 dB 10-60DC) per coprire l'intero centro logistico con un livello di rumore ambientale di 85 dB (A). Ideali grazie alle elevate prestazioni in termini di emissione e all'installazione semplice e veloce. In questo modo, il numero di dispositivi richiesti è notevolmente ridotto rispetto a modelli simili disponibili sul mercato.

Meno cablaggi e installazione rapida
La tipologia di installazione è un fattore importante. Esistono due possibilità: montaggio a soffitto oppure a parete. Per il centro logistico si è scelto di installare i dispositivi a parete sui pilastri dell'edificio, in quanto i calcoli di Pfannenberg hanno dimostrato che la soluzione avrebbe reso necessari meno dispositivi rispetto all'opzione a soffitto. Puntando a una progettazione ottimale dei dispositivi, il numero di dispositivi necessari viene ridotto al minimo e ne consegue un'ulteriore riduzione dei costi complessivi per quanto riguarda le metrature dei necessari cablaggi.

Una pianificazione accurata significa risparmio
In un ambiente rumoroso e frenetico come un centro logistico, una pianificazione tempestiva e seriamente calcolata dei dispositivi di segnalazione acustica è particolarmente importante per garantire che il sistema sia conforme alle norme, sicuro ed economico. Nonostante le elevate scaffalature e un livello significativo di rumore ambientale, la pianificazione sistematica con il metodo di Copertura 3D ha portato il rivenditore online a installare una soluzione di segnalazione che rispetta tutti gli standard e le normative pertinenti e garantisce che in caso di emergenza tutte le persone nel grande spazio del centro logistico sentano l'allarme. Inoltre, una pianificazione intelligente basata sulle effetive performance ha assicurato che il sistema di allarme antincendio non fosse nè sottodimensionato (pericoloso, perchè potrebbe comportare una mancata percezione), nè sovradimensionato (costoso, perchè genererebbe spese non necessarie).