Case study
Sirocco - Allarmi antincendio sicuri e affidabili per il tunnel Gleinalm, in Austria.
Nella costruzione di gallerie viene data massima priorità al sistema di rilevazione e allarme antincendio. Nel malaugurato caso in cui dovesse scoppiare un incendio, il sistema di allarme antincendio deve funzionare in modo affidabile, in modo da attivare il più rapidamente possibile le contromisure e proteggere le vite umane in gioco. Nell'ambito di un vasto progetto di ammodernamento e ricostruzione, Sirocco Luft- und Umwelttechnik GmbH è stata incaricata da ASFINAG, l'operatore del Tunnel Gleinalm in Austria, di installare degli ammortizzatori per la ventilazione del tunnel e l'estrazione dei gas di scarico. Ogni ammortizzatore è dotato di un dispositivo di allarme combinato acustico-luminoso Pfannenberg per l'allarme in caso di incendio.

Il tunnel Gleinalm è un tunnel a traffico elevato sull'autostrada A9 Pyrhn in Austria. È lungo 8,3 km, collega Leoben alla periferia di Graz in Stiria e viene utilizzato da circa 21.000 veicoli ogni giorno. Al di sopra del tunnel veicolare, è presente un condotto di scarico immediatamente che viene anche utilizzato per estrarre il fumo in modo controllato in caso di incendio. C'è una serranda di ventilazione montata ogni 100 metri lungo l'intero tunnel. Nel 2017 è stato costruito un secondo tunnel, mentre quello esistente sarà rinnovato con il completamento dell'intero progetto pianificato per il 2019. Secondo ASFINAG, gli investimenti totali nei nuovi lavori di costruzione e ristrutturazione della galleria esistente è di circa 260 milioni di euro. Come parte del progetto, Sirocco sta sostituendo gli ammortizzatori di ventilazione nel condotto per il tunnel esistente e installando nuovi ammortizzatori nel condotto per il secondo tunnel.

80 combinati ottico-acustici per il condotto di scarico
Ciascuno dei due condotti di scarico ha circa 80 serrande di ventilazione distribuite lungo la lunghezza del tunnel. Sono tutte equipaggiate con sirene lampeggianti PA X 1-05 Pfannenberg. Ogni dispositivo di segnalazione può produrre un suono a 100 dB (A) e un'intensità luminosa di 5 J. Normalmente non sono presenti persone nel condotto di scarico e l'estrazione dell'aria si avvia automaticamente. Tuttavia, durante le operazioni di manutenzione, gli operatori devono entrare nel condotto. In caso di incendio, devono uscire dal condotto il più rapidamente possibile. L'allarme visivo e acustico è trasmesso attraverso i dispositivi di segnalazione. L'estrazione del fumo non può iniziare fino a quando non è stata ricevuta la conferma che l'evacuazione è completa.
Piena aderenza alle specifiche del progetto
Pfannenberg è stata in grado di soddisfare tutte le specifiche della gara d'appalto emessa da ASFINAG con il suo dispositivo combinato composto da sirena e lampeggiante PA X 1-05. Il gestore del tunnel aveva richiesto dispositivi di segnalazione visiva e acustica conformi alla classe di protezione IP66, con luce gialla e alimentazione 24 V CC, in un design aerodinamico che occupasse poco spazio nel condotto di ventilazione ma che tuttavia fosse ampiamente visto e sentito. Un ulteriore requisito è stato imposto da ASFINAG per il lampeggiante: questo era quello di offrire una frequenza di 3 Hz e un'intensità luminosa di 3 J. Entrambi i criteri sono facilmente soddisfatti dai dispositivi di segnalazione PA X come lo è la richiesta di un suono a due toni emesso ad intervalli di almeno 0,3 secondi. La sirena PA X 1-05 garantisce la conformità dell'impianto di allarme antincendio conformi e consente di pianificare la segnalazione d'allarme con piena certezza delle effettive performance.
Calcolo preciso del livello di pressione sonora richiesto
La Copertura 3D Pfannenberg è un nuovo modo pratico ed efficace per pianificare le prestazioni effettive dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva in un determinato spazio. Anche nelle fasi iniziali di un progetto di questo tipo, è possibile fare una dichiarazione affidabile sulla dimensione dell'area effettivamente coperta dai dispositivi di segnalazione. Tenendo conto della situazione ambientale, gli esperti di Pfannenberg possono utilizzare la copertura 3D per dimensionare al meglio il segnale. Ciò permette di evitare errori di dimensionamento e garantisce inoltre il rispetto di tutte le norme e le normative industriali in modo economicamente vantaggioso ed energeticamente efficiente.
Grazie al loro design ben congegnato, possiamo pre-assemblare rapidamente i dispositivi acustico/visivi PA X che ci e configurarli già in officina, in condizioni ottimali. Quindi dovranno solo essere fissati con viti nel condotto di ventilazione. Non sarà necessario aprire i dispositivi in cantiere, risparmiando tempo e riducendo la quantità di lavoro. Per quanto riguarda le prestazioni, le combinazioni di sirena / luce lampeggiante di Pfannenberg soddisfano tutti i requisiti imposti da ASFINAG. Siamo completamente soddisfatti.
Installazione rapida e senza possibilità di errore
Nella scelta di una combinazione di sirena / luce lampeggiante, gli specialisti della ventilazione industriale di Sirocco erano alla ricerca di un'installazione semplice, rapida e sicura, nonché del rispetto dei requisiti imposti dal progetto. Le sirene e le luci PA X aono già pre-cablate in fabbrica, rendendole più veloci da installare e installare. Un'installazione errata è praticamente impossibile.

La frequenza di lampeggio di 3 Hz richiesta dall'operatore di tunnel ASFINAG è stata poi modificata a 1 Hz durante lo sviluppo del progetto.
Questo non ha rappresentato alcun tipo di problema per i dispositivi PA X 1-05.
A partire dal 2017, un totale di 160 dispositivi ottico-acustici di Pfannenberg garantisce allarmi antincendio sicuri nei condotti di estrazione dell'aria della galleria di nuova costruzione e nella sua controparte modernizzata nel tunnel di Gleinalm in Austria.
In breve
Richiesta
- Allarme antincendio visivo e acustico in un tunnel
- Montaggio facile e veloce dei dispositivi di segnalazione
Sfide
- Dimensionamento dei dispositivi di segnalazione mediante il metodo di pianificazione Pfannenberg Copertura 3D
- Adempimento a tutti i requisiti progettuali imposti da ASFINAG per quanto riguarda il colore, la tensione nominale, la frequenza del flash, il tono
Soluzione proposta
- 160 sirene luminose PA X 1-05
Fattori di successo
- Pianificazione affidabile con copertura 3D, realizzata insieme al cliente
- Pfannenberg è l'unico fornitore di dispositivi di segnalazione che soddisfano tutti i requisiti
- Installazione e manutenzione semplici dei dispositivi di segnalazione grazie al pre-cablaggio