Case Study
Segnaletica di sicurezza per Schwebel's Bakery
Proteggere le persone e le macchine: creare un ambiente di lavoro più sicuro ed efficiente per un panificio industriale.
Fin dal 1906, Schwebel's è una marca molto nota e richiesta dalle le famiglie statunitensi. E' un marchio famoso per la freschezza, il gusto eccezionale e la qualità superiore, che ha saputo mantenere una solida reputazione nel tempo. Sono cresciuti, fino a diventare un'azienda in grado di produrre diverse linee di prodotti di panificazione.

Sfida
Uno degli aspetti più importanti all'interno di qualsiasi impianto di produzione sono le misure di sicurezza; proteggere macchine e impiegati. Schwebel e Pfannenberg avevano lavorato insieme in precedenza, installando scambiatori di calore aria / acqua serie PWS nell'area di make-up. Ancora una volta, Schwebel ha affidato a Pfannenberg il compito di eseguire un'analisi dell'impianto per ottenere raccomandazioni relative alle prestazioni della macchina e indicazioni precise sulla risoluzione dei problemi presenti. A seguito della valutazione, è stato stabilito che non esistevano misure di allerta per la macchina di controllo delle micche. Un addetto Schwebel doveva ispezionare le unità rifiutate, Pfannenberg ha introdotto un segnale per avvisarlo ogni volta che si presentasse una nuova micca respinta.
La decisione di Schwebel di installare il PA X 1-05 ha migliorato il processo di controllo della qualità, aumentando il rendimento operativo. Pfannenberg è riconosciuta come un produttore leader nel settore della tecnologia di segnalazione grazie al suo continuo sviluppo del prodotto e agli elevati standard di qualità. L'implementazione delle nostre soluzioni di segnalazione fornisce a Schwebel una maggiore consapevolezza di ogni singola porzione di pane rifiutata, sulla frequenza degli eventi, sulla perdita di profitto, sulle misure di qualità e sul tempo impiegato a produrre tali pani rifiutati.
In breve
I prodotti e le soluzioni Pfannenberg sono progettati per soddisfare i requisiti di alta qualità e operare nelle condizioni più difficili. Pfannenberg continua a rafforzare la sua posizione di leader nei dispositivi di segnalazione industriale innovativi con una forte spinta sulla qualità e il miglior rapporto qualità-prezzo. Pfannenberg offre moderni allarmi industriali con notifiche visive e sonore per proteggere il personale e l'organizzazione nei processi più rigorosi.