Climatizadores de Pfannenberg con montaje de techo.
Protección total anticondensación que utiliza poco espacio.
Una de las ventajas principales de los climatizadores DTT con montaje de techo es que son pequeños y su ubicación resulta muy práctica. Por lo tanto, se pueden utilizar en cualquier lugar que cuente con poco espacio, donde las líneas de producción sean angostas, los cuadros eléctricos estén en hileras y deban mantenerse despejadas las rutas de salida de emergencia. Dado que los climatizadores DTT se colocan en el techo del cuadro eléctrico, quedan protegidos del daño mecánico durante la producción en curso.
Climatizadores de techo de Pfannenberg: un concepto que tiene sentido.
1. Eficiencia energética ...
- gracias a la utilización de nueva tecnología, como la de microcanales en los climatizadores con montaje de techo tamaño 1, por ejemplo
- debido al modo de ahorro de energía que permite apagar automáticamente el motor interior
- gracias a la utilización del mismo adaptador de filtro que tienen las unidades con montaje en la puerta o el lateral de la serie DTI/DTS
- gracias al cambio del filtro sin herramientas que se realiza en segundos dado que se anexan sin tornillos
2. Servicio técnico y mantenimiento sencillos ...
- debido a la instalación fácil sin herramientas con fijación rápida
- gracias a la cubierta que se puede retirar desde la parte delantera y permite acceder rápidamente a los componentes
3. Diseño ...
- el montaje en el techo ahorra espacio de almacenamiento, mantiene las salidas de emergencia libres y garantiza la protección contra daños mecánicos durante el funcionamiento.
- diseño sólido (tapa de acero, nada de plástico) para entornos industriales. Tapa de acero inoxidable que se puede pintar de varios colores
Gestión del condensado de los DTT: no solo es revolucionario. También está patentado.
El reposicionamiento de los circuitos de refrigeración es la característica principal de la gestión innovadora del condensado de los DTT. Desplazando la zona fría a la parte superior se impide la formación de un puente térmico hacia el cuadro eléctrico, permitiendo así un fácil drenaje del condensado. Una distancia importante entre el flujo de aire y el evaporador impide la formación de gotitas. Por último ya no es necesario utilizar los tubos de aire tradicionales con riesgo de condensación.

Puente térmico.
El desafío:
La zona inferior fría del climatizador tiene un contacto directo con el techo del armario eléctrico caliente. Como resultado del puente térmico, en el interior del techo del cuadro eléctrico se puede formar condensado y gotear dentro.

La solución Pfannenberg:
Cambiar la posición de los circuitos del aire acondicionado. Puesto que la zona fría del climatizador se encuentra en la parte superior y la zona caliente en el fondo, se evita la formación del puente térmico en el cuadro eléctrico y el riesgo de formación de condensado.

Desbordamiento del condensado.
El desafío:
La descarga horizontal del condensado que fluye a lo largo de la base del climatizador hace más difícil el desagüe del condensado. Una parte del agua de condensación que se acumula en el climatizador puede fluir dentro del cuadro eléctrico a través del conducto de aire.

La solución Pfannenberg:
Desagüe vertical del condensado. El evaporador situado en la parte superior del climatizador permite un desagüe sin problemas del agua de condensación, lo que excluye la posibilidad de contacto con el cuadro eléctrico.

Gotitas.
El desafío:
El aire caliente concentrado llega al evaporador. Gotas de condensado pueden ser transportadas en el aire y entrar en el cuadro eléctrico junto con el aire frío.

La solución Pfannenberg:
El aire caliente se difunde sobre un evaporador grande. La velocidad reducida del aire en el evaporador reduce la formación de vórtices y garantiza un flujo de aire sin condensado hacia el cuadro eléctrico.

Conductos de aire.
El desafío:
Los conductos que transportan el aire frío están rodeados de aire caliente del cuadro eléctrico. Por consiguiente, es posible que en la superficie del tubo se forme condensado.

La solución Pfannenberg:
Boquillas integradas en lugar de tubos de aire. Las boquillas de salida de aire están colocadas en ambos lados del climatizador, y aceleran el aire frío y lo transportan sin condensado a la base del cuadro eléctrico.