Climatiseurs Pfannenberg pour montage sur le toit.
La protection totale anti-condensat requiert tellement peu d'espace.
L'un des avantages principaux des climatiseurs de toit DTT est leur petite taille et leur positionnement pratique. Ils peuvent par conséquent être utilisés partout où l'espace manque, où les chaînes de production sont étroites, où les enceintes électriques sont en ligne et où les voies des issues de secours doivent être libres. Dans la mesure où les climatiseurs DTT sont installés en haut de l'armoire électrique, ils sont protégés contre les dommages mécaniques pendant la production en cours.
Refroidissement par le toit Pfannenberg – un concept qui a du sens.
1. Rendement énergétique ...
- grâce à l'utilisation d'une nouvelle technologie, telle que la Technologie Micro Channel dans les climatiseurs de toit taille 1 par exemple
- au moyen du mode économie d'énergie qui permet d'éteindre automatiquement le moteur interne
- grâce à l'utilisation du même adaptateur de filtre que pour les unités montées sur la porte ou montées sur le côté de la série DTI/DTS
- grâce au remplacement des filtres sans outil pouvant être réalisé en quelques secondes car ils sont fixés sans vis
2. Convivialité d'entretien et de maintenance ...
- grâce à une installation facile et sans outil liée à la fixation rapide
- grâce au capot qui peut être retiré vers l'avant, permettant un accès rapide aux composants
3. Design ...
- le montage sur le toit permet d'économiser de l'espace de stockage, de ne pas encombrer les issues de secours, et il protège contre les dégâts mécaniques dans les opérations en cours de production
- design robuste (capot en acier, pas de plastique !) pour environnements industriels le capot en acier peut être peint dans différentes couleurs
La gestion des condensats DTT – pas seulement révolutionnaire. Également brevetée.
La principale caractéristique de la gestion des condensats DTT innovante repose dans le repositionnement des circuits de refroidissement dans les climatiseurs DTT. Le déplacement de la zone froide en haut évite la formation d'un pont thermique vers l'armoire électrique, ce qui facilite le drainage du condensat. Une large séparation du flux d'air et de l'évaporateur stoppe la formation de gouttelettes tournoyantes. Enfin, grâce aux buses intégrées de sortie de l'air, il n'est plus nécessaire d'utiliser les gaines d'air traditionnelles, sujettes au condensat.

Pont thermique.
Le défi :
La zone froide inférieure du climatiseur est en contact direct avec le toit chaud de l'armoire électrique. À cause du pont thermique, il peut se former, dans la partie interne du plafond de l'armoire électrique, du condensat qui va ruisseler vers l'intérieur.

La solution Pfannenberg :
Modification de la position des circuits de l'air conditionné. La zone froide du climatiseur se trouvant dans la partie supérieure et la zone chaude sur le fond, on évite la formation du pont thermique dans l'armoire électrique, et donc le risque de formation de condensat.

Débordement du condensat.
Le défi :
L'évacuation horizontale du condensat qui passe le long du socle de l'unité rend plus difficile le drainage du condensat. Une partie de cette eau condensée qui s'accumule dans le climatiseur peut passer dans l'armoire électrique par la conduite de l'air.

La solution Pfannenberg :
Drainage vertical du condensat. Le montage de l'évaporateur dans la partie supérieure du climatiseur facilite le drainage du condensat et exclut toute possibilité de contact avec l'armoire électrique.

Gouttelettes tourbillonnantes.
Le défi :
L'air chaud concentré arrive à l'évaporateur. Des gouttelettes de condensat peuvent être transportées dans l'air et entrer dans l'armoire électrique avec l'air froid.

La solution Pfannenberg :
L'air chaud se répand au-dessus d'un grand évaporateur. La vitesse réduite de l'air près de l'évaporateur réduit la formation de remous et garantit un flux d'air sans condensat en direction de l'armoire électrique.

Gaines d'air.
Le défi :
Les conduites qui transportent l'air froid sont entourées par l'air chaud de l'armoire électrique. Par conséquent, il pourrait se former du condensat sur la surface du tuyau.

La solution Pfannenberg :
Buses intégrées à la place de gaines d'air. Les buses de sortie de l'air sont montées des deux côtés du climatiseur : elles accélèrent l'air froid en le convoyant sans condensat dans la partie inférieure, sur le fond de l'armoire électrique.