Comment trouver le produit qui convient pour tout emplacement et toute température.
Il faut avant tout analyser vos conditions d'exploitation.
La solution idéale de gestion thermique dépend des conditions ambiantes particulières et dans une grande mesure de la température dominante. Est-elle inférieure à celle souhaitée pour l'armoire électrique ? Est-elle plus élevée ? Est-ce que l'air est pollué ? Est-ce qu'un refroidissement à eau serait plus indiqué qu'un refroidissement à air ? Quelle que soit votre réponse, nous avons le produit qui vous convient.
Est-ce que la température ambiante est basse ?
Si la température ambiante est toujours inférieure à celle nécessaire dans l'armoire électrique, les ventilateurs à filtre garantiront un refroidissement économique. Si l'air est fortement pollué par des poussières ou des liquides, les échangeurs thermiques air/air sont le choix recommandé.
Refroidissement avec des ventilateurs à filtre.
Un ventilateur à filtre convoie l'air ambiant frais et filtré dans l'armoire électrique. En même temps, il augmente légèrement la pression, pour empêcher le passage de poussière dans l'enceinte. Placement d'un ventilateur à filtre sur le tiers inférieur de l'armoire électrique et le placement d'un filtre d'évacuation le plus haut possible favorise les processus de convection naturelle de l'air, et évite la formation de points chauds.
Refroidissement avec des climatiseurs actifs.
Un climatiseur actif prend l'air dans l'armoire électrique et abaisse la température de l'air à un niveau adapté de manière à garantir une température définie dans l'armoire électrique. Une température la plus basse dans l'armoire n'est pas nécessairement la meilleure solution. Nos unités sont programmées sur 35 °C pour assurer le juste équilibre entre la durée de vie utile et la formation de condensats. Une dispersion appropriée de l'énergie thermique dans l'environnement est assurée uniquement par des systèmes d'aspiration de l'air dans le circuit extérieur du climatiseur de bonne qualité.
Est-ce que la température ambiante est élevée ?
Si la température ambiante est toujours élevée ou supérieure à la température nécessaire dans l'armoire électrique, il est conseillé d'utiliser des climatiseurs actifs. Si l'air ambiant est fortement pollué par de l'huile ou des poussières, ou si l'on se trouve en présence d'un environnement hostile/humide, les échangeurs thermiques air/eau sont le choix recommandé.
Refroidissement avec des échangeurs thermiques air/eau.
Un échangeur thermique air/eau n'a pas besoin d'entretien et il fonctionne, quelle que soit la qualité de l'air ambiant. C'est l'idéal pour une utilisation à des températures ambiantes très élevées (>55 °C) et dans des conditions d'air ambiant humide, agressif et pollué par de l'huile ou des poussières (indice de protection jusqu'à IP 65). Étant donné qu'il utilise de l'eau pour dissiper les pertes thermiques, l'échangeur thermique air/eau se prête également pour des zones de production climatisées où il est interdit d'installer tout autre chauffage.
Performances plus élevées grâce à nos solutions complètes.
Efficacité au plus haut degré : Combinaisons de produits.
Les solutions de système combinent la puissance de produits différents et optimisent l'efficacité, l'écobilan et la sécurité ; de plus, elles maintiennent le réfrigérant nécessaire à la température souhaitée ou évitent la formation de condensats dans l'armoire de commande, même une fois éteinte.
Ventilateurs à filtre et thermostats.
L'interaction de ventilateurs à filtre et de thermostats garantit de grandes économies d'énergie, de matériaux et de temps. Le thermostat contrôle le fonctionnement du ventilateur, ce qui assure une diminution de la consommation d'énergie et une remarquable prolongation de la durée du système. Il s'ensuit également une diminution de la consommation des tapis filtrants et du temps employé pour le nettoyage. Résultat : des performances environnementales optimisées, des coûts inférieurs et une plus grande sécurité pour vos processus de production.
Échangeurs thermiques air/eau.
L'association d'un échangeur thermique air/eau et d'une centrale de refroidissement garantit un système de refroidissement sûr et silencieux, ainsi qu'une autonomie totale par rapport à la qualité de l'air ambiant du site de l'installation. Un circuit fermé assure, aisément et économiquement, le déroulement de toutes les fonctions de refroidissement d'une installation, d'une machine et d'une armoire électrique.
Thermostats, hygrostats et résistances chauffantes.
La combinaison de résistances chauffantes pour armoires électriques avec des thermostats et des hygrostats garantit la présence constante de la juste température. En plus d'une économie d'énergie et d'un meilleur équilibre environnemental, cette combinaison de résistances chauffantes avec des thermostats et des hygrostats offre une plus grande sécurité au processus de production.
Données fiables, affichées directement à l'écran.
Pour configurer les solutions optimales de gestion thermique et de signalisation, les concepteurs doivent pouvoir travailler en toute sécurité. Grâce au logiciel de dimensionnement Pfannenberg (PSS), nous vous offrons un outil simple et gratuit, en mesure de fournir des suggestions rapides et qualifiées sur le dispositif correct. Vous pourrez ainsi éviter les coûts causés par un surdimensionnement ou les risques liés à un sous-dimensionnement dès la phase de planification ou de révision du projet.
Souvent, des circonstances particulières compliquent le choix de la solution correcte. Le logiciel de dimensionnement PSS contient un catalogue ouvert dans lequel on peut facilement sauvegarder les composants spécifiques par client. De cette manière, nous pouvons garantir la couverture de tout l'éventail d'emplois et de solutions possibles pour chaque application de gestion thermique, de refroidissement et de signalisation.
Le PSS est disponible en ligne et téléchargement à l'adresse : www.pfannenberg.com/pss
Sélection de la méthode de gestion thermique privilégiée en fonction des conditions environnementales.