Case Study
MA DESIGN - Les experts en design recommandent des climatiseurs à montage vertical.
Conception intelligente et fonctionnalité au niveau de l'ingénierie des machines et des installations.
ma design est un groupe de réflexion sur les produits, les processus et les modèles commerciaux innovants. Récompensée par le "Grand prix des PME" (Großer Preis des Mittelstandes) en 2014, l'entreprise est l'une des entreprises de design les plus performantes d'Allemagne. Une cinquantaine de collaborateurs basés à Kiel et à Dresde développent des concepts et des stratégies, visualisent des idées et des approches, et conçoivent des modèles de processus et de fonctions, des prototypes et des produits physiques et numériques complets. La philosophie de l'entreprise consiste à s'assurer que les solutions qu'elle développe sont simples, intelligentes et cohérentes jusque dans les moindres détails.
Les climatiseurs à montage vertical de la série DTT de Pfannenberg répondent à ces normes de conception industrielle fonctionnelle. Ils combinent une utilisation optimale de l'espace, une conception attrayant et ergonomique, et une grande fonctionnalité. Les experts de ma design ont été convaincus par ce concept et ont recommandé au constructeur de machines et d'installations BHS Corrugated d'intégrer le DTT dans la conception d'une nouvelle machine.
En matière de composants électriques, les constructeurs de machines et de panneaux sont très attachés à la réduction des coûts et à une conception peu encombrante. D'autres aspects tels que la fiabilité du fonctionnement, la facilité d'entretien, l'efficacité énergétique et une conception attrayante sont tout aussi importants. Les experts en design industriel de ma design à Kiel, en Allemagne, sont confrontés à ces exigences tous les jours et connaissent donc bien le fonctionnement des machines. Pour la gestion thermique des armoires électriques, ils recommandent aux constructeurs de machines et d'installations un produit dont la conception est innovante et qui répond à ces exigences de manière unique : Il s'agit des climatiseurs à montage vertical de la série DTT de Pfannenberg.
Des températures en hausse.
L'espace au sol est plus que jamais un atout précieux dans l'industrie manufacturière. L'objectif est d'utiliser l'espace existant aussi efficacement que possible afin de maximiser le rendement par unité de surface. En raison de cette contrainte, les fabricants de machines et d'installations sont désormais plus exigeants en matière de conception. Leurs produits doivent être pensés de manière à être aussi compacts que possible et à combiner un maximum de fonctions dans un espace aussi réduit que possible. Il ne s'agit pas seulement de la surface occupée par les machines, mais aussi des espaces de fuite et des voies de circulation.
La tendance aux solutions compactes s'applique de la même manière à l'automatisation industrielle. Les composants de commande électroniques sont de plus en plus petits. Dans le même temps, leur nombre augmente et ils sont plus puissants en raison des multiples fonctions des machines et installations modernes. En conséquence, la densité de remplissage des armoires électriques est très élevée, ce qui constitue un défi pour les concepteurs, car ils doivent protéger efficacement chaque composant électrique contre la surchauffe, et évacuer la chaleur dissipée.
Une conception intelligente.
Traditionnellement, la gestion thermique est assurée par des climatiseurs actifs montés sur le côté. Toutefois, cette approche peut obstruer les voies d'évacuation ou de transit. En outre, les composants en saillie peuvent présenter un risque de blessure pour le personnel d'exploitation et n'améliorent pas l'aspect visuel de la machine. La conséquence logique à tirer de cette situation, et de la pression croissante sur l'espace dans l'environnement de fabrication, est d'utiliser des climatiseurs à montage vertical.
Les groupes frigorifiques à montage vertical réduisent l'encombrement des machines, des installations et des panneaux et l'espace gagné autour des armoires électriques peut être utilisé pour d'autres composants.
Le fait de placer les climatiseurs DTT sur les machines améliore la sécurité du travail en créant plus d'espace dans les couloirs et plus d'espace dans lequel le personnel d'exploitation peut se déplacer librement, ce qui permet de libérer les voies d'évacuation d'urgence obligatoires. Les courants d'air désagréables à proximité directe du personnel d'exploitation sont également éliminés.
La conception ingénieuse des climatiseurs DTT a impressionné Michael Arpe, PDG de ma design : "Les climatiseurs à montage vertical réduisent l'encombrement des machines, des installations et des panneaux et l'espace gagné autour des armoires électriques peut être utilisé pour d'autres composants.
"De plus, la conception fonctionnelle est importante pour les fabricants allemands de machines et d'installations. Cela signifie que les composants d'autres sociétés ne doivent pas interférer avec l'image de la marque des produits utilisés par le client. M. Arpe explique : "Une solution de gestion thermique doit être intégrée visuellement dans la conception globale de la machine ou de l'usine. Les climatiseurs à montage vertical se fondent dans l'arrière-plan et ne concurrencent pas visuellement les machines et les installations."
Protection à 100 % des condensats.
Par le passé, les solutions de gestion thermique à montage vertical posaient des problèmes à de nombreux utilisateurs, car le côté froid inférieur du climatiseur reposait sur le côté chaud supérieur de l'armoire électrique, entraînant la formation de condensation sur le dessus de l'armoire électrique, qui pouvait s'écouler à l'intérieur. Si cela se produit, l'humidité peut sérieusement endommager les composants électroniques, avec des conséquences très coûteuses.
Les utilisateurs de climatiseurs à montage vertical de Pfannenberg, comme BHS Corrugated ou Hermle, n'ont pas ce problème, car les dispositifs DTT combinent les avantages de la gestion thermique à montage vertical avec une protection à 100 % contre la condensation. Ce résultat est obtenu principalement grâce à une disposition ingénieuse des circuits de refroidissement. Le positionnement des composants de refroidissement dans la partie supérieure du climatiseur empêche la formation d'un pont thermique vers l'armoire électrique et permet à la condensation de s'écouler sans danger. Une large séparation thermique entre l'entrée d'air et l'évaporateur empêche également la formation de tourbillons de gouttelettes. Grâce aux buses d'évacuation d'air intégrées, il n'est pas nécessaire d'installer des tuyaux d'air traditionnels sujets à la condensation. Grâce aux vitesses de circulation élevées, même les armoires électriques dont les composants sont denses bénéficient d'un refroidissement optimal.
Des tests effectués au département de thermodynamique de l'université de Stuttgart, en Allemagne, l'ont prouvé. "Nous avons obtenu de très bons résultats en matière de gestion thermique avec des expériences sur le climatiseur DTT 6201 à montage vertical. Les températures dans la zone de flux libre devant les composants et dans les zones de points chauds étaient constamment à un niveau non critique", explique Dr.-Ing. Wolfgang Heidemann, directeur adjoint de l'Institut de thermodynamique et de technologie de chauffage de l'université de Stuttgart.
Se concentrer sur les avantages pour l'utilisateur.
Les fabricants de machines et d'installations bénéficient également d'une efficacité énergétique supérieure à la moyenne et d'une installation et d'une maintenance simples. Par rapport aux modèles précédents, les développeurs ont encore amélioré de 10 % l'efficacité énergétique de la dernière génération d'appareils. L'échangeur thermique et la géométrie des sorties d'air ont été optimisés. Le mode d'économie d'énergie réduit également les coûts d'exploitation car le ventilateur interne s'arrête automatiquement. La fonction multimaître intégrée permet de relier plusieurs appareils pour un refroidissement parallèle par une simple connexion bifilaire. La dernière génération d'appareils TNT offre également une surveillance à distance pour le confort de l'opérateur.
La convivialité de la série DTT est particulièrement évidente lors de la mise en service et de la maintenance. Par exemple, les fermetures à pression rendent l'installation des appareils à montage vertical rapide et facile. Les ventilateurs et l'électronique sont facilement accessibles car le couvercle métallique robuste peut être entièrement retiré en le tirant vers l'avant. Une trappe de maintenance située à l'avant permet au technicien de remplacer le pré-filtre en quelques secondes seulement. Cette approche d'entretien facile garantit un temps moyen de réparation minimal et des temps de remplacement très courts.
Résumé.
ma conception n'est pas la seule entreprise à être impressionnée par le design fonctionnel du DTT : plus de 1 000 climatiseurs à montage vertical de Pfannenberg sont déjà utilisés, notamment dans le secteur automobile, en Allemagne et dans d'autres pays. Ils sont disponibles en 3 tailles et 6 niveaux de puissance de 500 W à 4 000 W. Grâce à une gamme étendue de matériaux filtrants, tels que des filtres en aluminium pour l'air contaminé par l'huile et les aérosols et des filtres plissés pour les environnements dans lesquels la poussière pose un problème majeur, ils peuvent être utilisés pour presque toutes les applications.
À propos de BHS Corrugated.
BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH (BHS Corrugated) construit des machines à carton ondulé et fabrique des cylindres cannelés depuis plus de 50 ans. Forte de ces nombreuses années d'expérience, l'entreprise est aujourd'hui le plus grand fournisseur mondial de solutions pour l'industrie du carton ondulé
À propose de Hermle.
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG est l'un des principaux fabricants mondiaux de fraiseuses et de centres d'usinage. Grâce à une excellente qualité et précision, les machines-outils Hermle sont utilisées dans des secteurs aux exigences spécifiques, tels que la technologie médicale, l'industrie optique, la technologie énergétique, l'aviation, l'industrie automobile et les voitures de course, ainsi que par leurs fournisseurs.
Résumé des faits.
Tâche
- climatiseurs qui s'intègrent en termes d'optique à la conception de la machine.
- Réduction de l'encombrement des machines.
- Haute fonctionnalité pour les utilisateurs : efficacité énergétique et faible maintenance.
Défis
- Conception ergonomique avec un haut niveau de fonctionnalité simultanée pour les ingénieurs des machines et des usines.
Technique appliqué
- climatiseur à montage vertical de la série DTT.
Facteurs de réussite
- Gain de place grâce à une conception compacte
- Facile à intégrer dans la conception des machines existantes.
- Efficacité énergétique.
- Faible maintenance et facilité de montage.
- Protection à 100 % des condensats.
| Description | Langue | Type | Dimensions | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|
Étude de cas MA DesignLes experts en design recommandent les unités de refroidissement de Pfannenberg montées sur le dessus. |
|
8,0 MB | Téléchargement |