Case Study
Singapour deviendra bientôt une nation intelligente, avec l'aide de Pfannenberg.
4 parties, 3 mois de discussions techniques, 6 mois de tests et 9 mois d'installations, Pfannenberg a tiré profit de nos climatiseurs DTS 3000, facilement accessibles et qui ont fait leurs preuves.
Singapour construit le premier système de nation intelligente au monde, en s'appuyant au maximum sur la technologie, en vue d'améliorer la vie de ses citoyens. L'autorité des transports terrestres de Singapour développe à présent le réseau de son système de gestion électronique des routes avec Pfannenberg, solution de gestion thermique pour ses stations de transmission dans toute l'île.
Les défis.
Ce projet a impliqué 4 parties, la société de conseil, l'intégrateur de système, le constructeur de panneaux et le spécialiste de la gestion thermique (Pfannenberg). Depuis 2012, nous avons le premier contact avec ce projet, et jusqu'à l'installation de la dernière station de transmission en 2015 (Q2). Beaucoup de temps a été consacré à la finalisation des spécifications techniques, l'installation, les stations d'essai et les tests de réception de ces stations de transmission extérieures, situées sur les toits de bâtiments résidentiels et commerciaux fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
La station d'essai prototype est essentielle car ce nouveau système est conçu pour de nouvelles zones de couverture, avec l'intention de remplacer les systèmes existants, vieux de 15 ans. La robustesse et la facilité d'entretien sont donc indispensables pour ces nouveaux systèmes, qui sont censés durer 20 ans.
La contribution du produit
Le climat de Singapour se caractérise par une température élevée (23 à 33 ºC), une forte humidité (en moyenne 95 %) et des précipitations abondantes. Il fait donc presque toujours chaud et humide tout au long de l'année.
La série DTS 3000 de Pfannenberg est particulièrement adaptée à cette application, grâce à son système de protection IP 56 et à sa faible maintenance.
Les systèmes antérieurs, fournis par les concurrents, ont été fortement personnalisés avec un couvercle spécialement conçu pour atteindre la protection IP élevée qui est requise.
Résultats, retour sur investissement et plans futurs.
En septembre 1998, Singapour a mis en place le système de tarification routière électronique (ERP) afin de mieux gérer la situation du trafic routier. Progressivement, 1 000 stations ont été créées au cours des dernières décennies, et d'autres sont en cours de réalisation.
Pfannenberg contrôle désormais thermiquement les nouvelles stations de transmission du système de gestion électronique des routes.
Avec la vision de la nation intelligente, Pfannenberg ne se contentera pas de répondre aux besoins d'infrastructure du pays. Nous pouvons nous attendre à de nouvelles opportunités en contribuant à la construction de la nation intelligente.
Ce projet a également permis à Pfannenberg de s'associer au gouvernement de Singapour en tant que partenaire de solution unique, intégrateur de système et constructeur de panneaux.
Prochaine étape.
La vision de Singapour en tant que nation intelligente a également augmenté la complexité, les capacités et la fonction de ces stations de transmission. En effet, ces stations ne seront pas seulement utilisées pour gérer le système de tarification routière électronique (ERP), mais aussi pour surveiller et transmettre des informations telles que l'état du trafic routier, les caméras de surveillance du trafic et les radars, etc. Les anciennes stations de transmission ERP seront progressivement remplacées par le nouveau système.
Pfannenberg assure actuellement la maintenance préventive afin de garantir le fonctionnement efficace et fiable des stations de transmission nouvellement installées.
Résumé.
Singapour deviendra bientôt une nation intelligente, avec un système électronique de gestion des routes qui sera l'une des initiatives clés pour desservir le pays à tout moment. La collaboration avec nos partenaires compétents nous a pris près de 3 ans, depuis le premier contact jusqu'à l'installation de la dernière station de transmission.
Le refroidissement efficace d'équipements sensibles dans des armoires extérieures, situées dans un environnement chaud et humide comme Singapour, constitue un défi constant. Pfannenberg est fier de pouvoir participer à la construction d'une nation intelligente à Singapour avec notre série DTS 3000.
Résumé des faits.
Tâche
- Gestion thermique des stations de transmission de gestion électronique des routes en extérieur.
Période du projet pour l'installation des équipements
- 2014 / 2015.
Défis
- Application 24/7.
- Application extérieure avec un environnement chaud, humide et à fortes précipitations.
- Directive gouvernementale stricte et accessibilité au service après-vente.
Technique appliquée
- DTS 3165 x 20 unités.
Facteurs de réussite
- Équipé de la version extérieure - DTS 3000.
- Démontage facile du couvercle de la plaque pour un accès facile à toute la zone extérieure.
- Partenaires compétents.
| Description | Langue | Type | Dimensions | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|
Case Study Smart Nation |
|
2,6 MB | Téléchargement |