Case Study
Mit Unterstützung von Pfannenberg will sich Singapur zur „Smart Nation“ entwickeln.
Pfannenberg übernimmt Wärmemanagement für das elektronischen Verkehrsmanagementsystems in Singapur. Mit den im Freien aufgestellten Übertragungsstationen auf der gesamten Insel soll die Funknetz-Abdeckung verbessert werden. Die größte Herausforderung für die Schaltschränke ist das heiße und feuchte Klima in Singapur.
Singapur entwickelt das weltweit erste Smart Nation System, das Infocomm-Technologien, Netzwerke und Big Data nutzt, um technologiefähige Lösungen zu entwickeln. Ziel dieser Lösungen ist, globale städtische Herausforderungen
anzugehen. Die Singapore Land Transport Authority verbessert damit die Netzabdeckung ihres elektronischen Straßenmanagement Systems gemeinsam mit Pfannenberg und seinen Klimatisierungslösungen an allen Übertragungsstationen auf der gesamten Insel.
Unter Einbeziehung von 4 Projektpartnern und nach 3 Monaten technischer Beratungen, 6 Monaten Prüfung und 9 Monaten Installationszeit kommen die kurzfristig verfügbaren und bewährten DTS 3000 Seitenanbau-Kühlgeräte mit all ihren Vorteilen zum Einsatz.
Nächste Schritte.
Die Vision einer Smart Nation hat auch die Komplexität, Leistungsfähigkeit und Funktionalität dieser Übertragungsstationen wesentlich beeinflusst: Die Stationen sollen nicht nur für die Steuerung des elektronischen Mautsystemes (Electronic Road Pricing, ERP) genutzt werden, sondern außerdem auch weitere Daten übertragen, wie z. B. die Verkehrssituation, Bilder von Verkehrsüberwachungskameras und Geschwindigkeitskontrollanlagen. Die vorhandenen Maut-Stationen sollen nach und nach durch das neue System ersetzt werden.
Pfannenberg ist aktuell auch für die präventive Wartung der Übertragungsstationen zuständig, damit die neuen installierten Stationen jederzeit effektiv und zuverlässig arbeiten.
Zusammenfassung.
Singapur ist auf dem Weg, eine Smart Nation zu werden und das elektronisches Verkehrsmanagementsystem ist eine der wichtigsten Initiativen, um alle Teile des Landes jederzeit miteinander zu verbinden. Die Zusammenarbeit mit den Kompetenzpartnern Pfannenbergs dauerte vom Erstkontakt bis zur Installation der letzten Übertragungsstation fast 3 Jahre.
Die effektive Kühlung empfindlicher Geräte, der im Freien aufgestellten Schaltschränke ist in einem heißen und feuchten Klima, wie in Singapur, eine beständige Herausforderung. Pfannenberg ist stolz darauf, mit den Produkten aus seinen Seitenanbau-Kühlgeräten der DTS3000 Serie einen Beitrag zur Entwicklung von Singapur zu einer Smart Nation leisten zu können.
Fakten auf einen Blick.
Aufgabe
- Wärmemanagement bei im Freien installierten Übertragungsstationen für das elektronische Verkehrsmanagement.
Herausforderung
- 24/7-Betrieb.
- Anwendung im Außenbereich, bei hohen Temperaturen, hohen Niederschlagsmengen und hoher Luftfeuchtigkeit.
- Strenge Vorgaben der Regierung und Zugang zu After Sales Service.
Verwendete Produkte
- 20 Einheiten des Seiteneinbau-Kühlgerätes DTS 3165.
Erfolgsfaktoren
- Ausstattung mit DTS 3000 Outdoor-Kühlgeräten.
- Kurze Reaktionszeiten (Kalkulation, Probeeinheit und Support durch Kundendienst).
- Kompetente Partner.
| Beschreibung | Sprache | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|
Case Study Smart NationPfannenberg übernimmt Wärmemanagement für das elektronischen Verkehrsmanagementsystems in Singapur. |
|
730 KB | Download | |
Case Study Smart NationPfannenberg takes over heat management for the electronic traffic management system in Singapore. |
|
2,6 MB | Download |