NARI - Condizionatore outdoor nella stazione di conversione ad altissima tensione
Pfannenberg ha fornito una soluzione di gestione termica per i container degli inverter della rete elettrica cinese. Il container risolve bene il problema dell'installazione remota e della messa in servizio per la stazione di conversione UHVDC, ma introduce una nuova sfida nel raffreddamento e nel monitoraggio. Pfannenberg ha individuato una soluzione innovativa attraverso prodotti standard.

La tecnologia a corrente continua ad altissima tensione (UHVDC) indica una tecnologia di trasmissione a corrente continua uguale o superiore a ± 800kV. Paragonato alla tradizionale tecnologia di trasmissione dell'elettricità a corrente alternata, l'UHVDC può supportare una trasmissione a lunga distanza con un minore consumo di energia lungo il percorso e minore ingombro per le infrastrutture.
Prendiamo come esempio il progetto Lingzhou - Shaoxing UHVDC in Cina, che collega Lingzhou (provincia di Ningxia) e Shaoxing (provincia di Zhejiang) e che ha una distanza di oltre 1.600 km. Il progetto totale costa circa 10 miliardi di euro ma guadagna il 60% in consumo di suolo e riduce la perdita di potenza del 25% ~ 40% nella trasmissione. Al fine di bilanciare la produzione di energia e la situazione dei consumi, la Cina prevede la costruzione di un'altra linea UHVDC lunga 52.300 km.

Il cliente
NARI Technology Co., Ltd. è un fornitore leader di soluzioni per le tecnologie di alimentazione e automazione in Cina. Si distingue come primo fornitore di Power SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) in Cina e anche top ricercatore di smart grid per la rete nazionale cinese.
Fornisce il sistema di protezione DC, il sistema di misurazione DC, il sistema di sicurezza e stabilità e di protezione AC nei progetti UHVDC. Per risolvere l'imprevisto problema di assemblaggio e messa in servizio in aree remote sul posto, NARI ha sviluppato la "soluzione container preallestito", in cui tutti i sistemi di protezione e controllo necessari possono essere installati nell'armadio e inseriti in un container in fabbrica. Quindi, tutta l'installazione e la messa in servizio possono essere completate nello stabilimento NARI prima della spedizione. Questa scelta rappresenta un'innovazione strategica nel settore delle reti energetiche.

Applicazione
Il container, che presenta al suo interno alcuni armadi elettrici, deve essere dotato di aria condizionata come da richiesta di NARI perché il container è situato all'esterno ed esposto al sole, alla polvere e all'umidità. La protezione del sistema deve essere IP55. Anche il protocollo di comunicazione RS485 è obbligatorio con il sistema di controllo centrale per monitorare lo stato del condizionatore d'aria. Il carico termico del contenitore è di circa 10-15 kW, in parte dovuto all'esposizione al sole, il che significa che per ogni container sono necessari da 2 a 3 condizionatori. L'intero container deve essere ventilato con aria fresca regolarmente poiché all'interno è presente del gas tossico.
Sembrerebbe un'applicazione commerciale perché l'intera sala container deve essere raffreddata, ma requisiti quali il protocollo di comunicazione, l'alta protezione IP e la ventilazione ad aria fresca ma filtrata non sono comunemente offerti da un climatizzatore commerciale così come non lo è l'alta affidabilità. Anche l'assenza di manutenzione è strettamente indispensabile poiché le unità devono essere installate in aree piuttusto remote. Anche per questo il cliente non sa scegliere tra condizionamento commerciale e industriale.
La nostra soluzione.
Pfannenberg ha contattato il cliente, ha compreso l'applicazione e predisposto una soluzione su misura: condizionatori per esterni DTI 8561 dotati di ventialtori con filtro IP 55 per esterni. Ogni condizionatore è dotato di protocollo di comunicazione RS485, componenti robusti per uso industriale e presenta facile accesso per le operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Il ventilatore sarà controllato dal timer del cliente per immettere aria fresca e pulita nel container regolarmente. Il sistema integrato di gestione della condensa all'interno del condizionatore elimina i problemidi condensa. Il lungo intervallo di assistenza dei ventilatori riduce anche il costo della manutenzione in futuro. Tutto quanto elencato contribuisce a una soluzione unicae perfettoa per questa applicazione.

Pfannenberg ha identificato e risolto, in modo innovativo e con successo, il problema della gestione termica del container preallestito di NARI. Questa case study rappresenta anche un buon riferimento per la gestione termica dei container preallestiti man mano che si diffonderanno in più settori in futuro. Per la linea UHVDC, normalmente c'è una stazione di conversione in ciascun punto iniziale e punto di destinazione. Così approssimativamente ci sono 100 stazioni di conversione, ognuna delle quali necessita di circa 10-15 unità di raffreddamento. Pertanto il potenziale di mercato in UHVDC in Cina è enorme. In questo caso, Pfannenberg ha consegnato 24 unità di raffreddamento per le due stazioni di Lingzhou - Shaoxing Line.
In breve
UHVDC è un mercato di recente sviluppo con una grande domanda potenziale in Cina, dove il container preallestito si adatta bene alle necessità applicative. Il container può essere pre-assemblato e messo in servizio in modo tale da eliminare un notevole mole di lavoro sul posto. Questo tipo di applicazione richiede una nuova soluzione per la gestione termica con elevata affidabilità, comunicazione digitale e robustezza: esattamente ciò che Pfannenberg offre.
Applicazione
- Condizionamento dei container preallestiti in stazioni di conversione UHVDC
Requisiti
- Temperature elevate
- Capacità frigorifere elevate
- Comunicazione digitale
- Zero manutenzione
La nostra soluzione
- Condizionatori DTI 8561
- Ventilatori PF 32.000 e 65.000
- Filtri PFA 30.000 e 60.000
Fattori di successo
- Approfondimento della specifica applicazione e capacità di individuare una soluzione intelligente
- Soluzione innovativa a partire da prodotti standard