Case Study
PROinSENER ENERGÍA. Raffreddamento dei quadri elettrici per un impianto fotovoltaico da 50 MW nelle Filippine.
Ventilatori con fitro Pfannenberg per il secondo impianto fotovoltaico di Leyte.
Applicazione.
A Palo, sull'isola di Leyte, è stato costruito un impianto solare da 50 megawatt, collegato alla rete elettrica della National Grid Corporation delle Filippine nel marzo 2016.
E' il secondo parco fotovoltaico costrutito nelle Visayas orientali dopo quello nella città di Ormoc. Oggi, insieme all'impianto geotermico di Tongonan, le tre fonti di energia di NGCP a Leyte, nella città di Kananga a Leyte, sono sufficienti per l'intero fabbisogno energetico di Leyte e Cebu.
Il nuovo impianto solare è costituito da 188.000 pannelli solari costruiti su una proprietà di 70 ettari, situata a circa otto chilometri all'interno della strada principale.

Il cliente.
PROinSENER ENERGÍA è un fornitore spagnolo di soluzioni containerizzate.
Progetta e produce stazioni di trasformazione, stazioni di inverter solari, sale elettriche, quadri elettrici e altre soluzioni containerizzate per diverse applicazioni: energie rinnovabili, miniere, stazioni di pompaggio dell'acqua, unità di emergenza, ecc.
Proinsener ha più di 400 MW installati in tutto il mondo, dalle Filippine al Cile, con progetti in Giordania, Marocco, Brasile, ecc.
La nostra soluzione.
PROinSENER ha fornito 15 stazioni inverter in container 40'HC. Ognuno di loro genera 2,8 MW per l'impianto fotovoltaico da 50 MW a Leyte Island, nelle Filippine.
Ogni quadro di controllo in queste stazioni è dotato dei ventilatori con filtro Pfannenberg di 4a generazione.
Dopo aver valutato diverse opzioni sul mercato, la scelta di PROinSENER è caduta sui ventilatori originali, di chi li ha inventati.
Quando si tratta di un raffreddamento sicuro ed economico delle cabine di controllo con aria ambientale filtrata, i nostri ventilatori sono la prima scelta. Dal momento che Otto Pfannenberg li ha inventati nel 1958, hanno ricoperto una posizione di leadership nel mercato. L'ultima generazione sta addirittura espandendo questo vantaggio, con ben 11 dettagli ben ponderati e protetti da brevetto. Un esempio degno di nota è l'alloggiamento chiuso, che raggiunge un elevato grado di protezione garantito IP 54 e IP 55, o il filtro filtrante scanalato che, nel modello IP 55, mantiene il flusso di volume costantemente alto e ne aumenta la durata di servizio (intervallo tra sostituzioni del panno filtrante) del 300 %.
La nostra serie εCOOL definisce gli standard in termini di capacità, economicità e manutenzione.

In breve
Richiesta
- Gestione termica degli armadi elettrici in container per inverter fotovoltaici.
Applicazione
- Parco fotovoltaico dell'isola di Leyte, nelle Filippine.
Soluzione
- N. 30 PF 22.000 IP 54 + n. 30 PF 65.000 IP 55.
Fattori di successo
- Prodotti di alta qualità con il più alto livello di protezione per condizioni estreme.
- IP 55.
- Accordo a lungo termine con Pfannenberg per quanto riguarda la garanzia e l'assistenza in tutto il mondo.