Case study
KUADROTEK - Raffreddamento degli armadi delle stazioni inverter per l'impianto fotovoltaico Ashalim da 35 MW in Israele

L'impianto include la torre solare più alta del mondo.
La centrale elettrica di Ashalim si trova nel deserto del Negev vicino al kibbutz di Ashalim, in Israele. La stazione fornirà 250 megawatt di elettricità ibrida (il 2,5% del consumo israeliano), che la rende la più grande del suo genere in Israele e una delle più grandi al mondo.
La stazione combinerà 3 tipi di energia: energia solare termica, energia fotovoltaica e gas naturale. L'impianto fotovoltaico è stato collegato alla rete nel gennaio 2018.
I condizionatori Pfannenberg sono stati installati negli armadi Kuadrotek per le stazioni inverter dell'impianto.
Il cliente
Kuadrotek SA, di Tarragona, fa parte del gruppo spagnolo Elektra. È specializzata nella progettazione, sviluppo e realizzazione di quadri elettrici e quadri di comando per l'automazione di impianti e processi industriali nei settori automobilistico ed energetico.
Kuadrotek ha fornito gli armadi elettrici per le stazioni inverter dell'impianto fotovoltaico da 35 MW. Le unità di raffreddamento Pfannenberg garantiranno la perfetta gestione termica e sicurezza operativa per i loro componenti.
"Il nostro rapporto con Kuadrotek è rafforzato grazie all'affidabilità dei prodotti già utilizzati in altri grandi impianti fotovoltaici nel mondo. Questo è anche il motivo per cui Kuadrotek continua a scegliere i nostri prodotti rispetto ai nostri concorrenti" afferma Xavier Pedescoll, Sales Manager di Pfannenberg Iberia.